Une automobile de qualité supérieure? Stuart Cording
Le label Automotive Grade ne se contente pas d’indiquer qu’un produit a passé les tests requis ou qu’il répond aux normes AEC-Q.

Construire des réseaux sans fil longue portée pour les marchés mondiaux Ronald Singh
La bande 2,4 GHz est depuis longtemps considérée comme la bande par défaut pour de nombreux réseaux sans fil orientés IoT comme le Wi-Fi, le Bluetooth, ZigBee, le 802.15.4, etc. Dans la plupart des cas d’usage, cette bande de fréquences présente de nombreux avantages sur le plan du débit de données, de la topologie, de la charge de la batterie, etc., mais aussi un inconvénient majeur, à savoir une portée limitée.

Augmenter la durée de vie des batteries pour un IoT plus simple et plus écologique John Perry
La façon même dont les appareils IoT fonctionnent peut nuire à la durée de vie des batteries. Heureusement, Nexperia vient de commercialiser un nouveau type de circuit intégré capable d’augmenter la durée de vie de la batterie et donc de devoir la remplacer bien moins souvent.

Le LTE Cat 1bis au service des applications LPWAN Valerio Carta
Compte tenu du décommissionnement des réseaux 2G et 3G, déjà en cours dans de nombreux pays, le LTE-M se profile aujourd’hui comme la technologie LPWA cellulaire la plus adaptée à l’Internet des objets. En raison des limitations du NB-IoT, la région Asie-Pacifique et l’Union européenne affichent une demande croissante en LTE Cat 1bis.

La chimie derrière les cellules solaires inorganiques Liam Critchley
Les cellules photovoltaïques, couramment appelées cellules solaires, désignent des dispositifs à énergie renouvelable utilisés pour transformer le rayonnement solaire (les photons) en énergie électrique. De plus en plus répandue, cette technologie se présente en fait sous différents types que l’on distingue notamment par le matériau actif utilisé pour transformer le rayonnement solaire en électricité.

Se déconnecter dans un monde connecté Matt Campbell
À quand remonte la dernière fois où vous avez passé plusieurs heures sans regarder un écran ? La voiture fut pour ainsi dire le dernier bastion à capituler face à l’invasion d’Internet.

L’audio spatial est-il enfin sur le point de décoller? Jon Gabay
Notre amour pour le son, que ce soit à travers la musique, le spectacle vivant ou le jeu vidéo, n'a rien de nouveau. C’est ce souci de la qualité qui a guidé le développement des technologies audio depuis les débuts du son stéréo jusqu’au son surround et continue de stimuler celui d’équipements et d’installations home cinéma toujours plus sophistiquées.

Concevez des TMS évolutifs avec des logiciels basés sur le cloud Poornima Apte
Les TMS traditionnels sont hébergés sur site, mais la tendance actuelle est à déplacer leurs opérations de calcul dans le cloud. En effet, le besoin de réaliser les opérations commerciales toujours plus rapidement requiert une certaine agilité, que les TMS basés sur le cloud et livrés sous forme de logiciels en tant que service (SaaS) sont capables d’assurer.

Domaines d’application clés des MEMS Liam Critchley
Les MEMS sont des systèmes intégrés miniatures qui combinent des composants mécaniques et électriques pour en faire des dispositifs fonctionnels.

Comment les MEMS sont-ils fabriqués? Liam Critchley
Les MEMS sont une combinaison de composants électroniques et mécaniques qui, ensemble, permettent de créer un petit dispositif intégré doté d'une fonction spécifique.

Afficher les articles par date