Optimiser les performances audio avec un amplificateur de classe D à entrée numérique plug & play Matt Felder
Une nouvelle génération d’amplificateurs audio de classe D à entrée numérique plug & play permet d’obtenir des performances audio sensiblement supérieures à celles de leurs homologues analogiques classiques. Mieux encore, ces nouveaux modèles apportent des avantages supplémentaires en contribuant à réduire la consommation d’énergie, la complexité, le niveau de bruit et le coût du système.

Utilisation de circuits supraconducteurs dans les ordinateurs quantiques Liam Critchley
À mesure que la technologie quantique évolue, la volonté de rendre l'architecture physique plus efficace et commercialement réalisable s'accélère. À l'heure actuelle, de nombreux progrès ont été réalisés sur le plan des logiciels, mais l'architecture physique met beaucoup de temps à atteindre le stade de la commercialisation, de sorte que nous ne verrons pas son utilisation dans nos ordinateurs de sitôt. Un certain nombre de méthodes sont actuellement testées pour l'infrastructure physique. L'intrication des photons est celle qui suscite le plus d'attention.

Amélioration des performances des batteries des VÉ en températures extrêmes Liam Critchley
Les facteurs qui limitent aujourd’hui l’électrification du parc automobile sont la vitesse de charge de la batterie et l’efficacité de la conversion d’énergie pour des fonctionnalités telles que l’autonomie des véhicules électriques ou la gestion thermique de l’habitacle. Les températures extrêmes affectent considérablement les performances du véhicule et la durabilité de la batterie. Le captage d’énergie peut aider les systèmes de gestion thermique des batteries (BTMS) à réguler la température de la batterie dans des conditions extrêmes afin d’optimiser les performances et l’autonomie, d’augmenter la vitesse de charge ou de contrôler la température de l’habitacle.

Améliorer la performance des batteries avec des électrodes enrobées Liam Critchley
Beaucoup d’attention est accordée dans diverses technologies de batterie et de stockage d’énergie à la structure hiérarchique des électrodes de façon à faciliter le flux des ions du métal (généralement du lithium) à travers elles, puisque c’est par ce mécanisme que les électrodes sont chargées et déchargées. Outre les matériaux qui composent les électrodes, un autre facteur qui permet d’en améliorer l’efficacité et la stabilité est le matériau utilisé comme revêtement, l’enrobage. Or, cet aspect fait l’objet d’une moindre attention. Les électrodes enrobées sont pourtant utilisées dans divers environnements de traitement et industriels.

Des terminaisons souples pour une électronique automobile fiable Marcel Consée
Sous l’impulsion d’une législation stricte en matière de sécurité routière, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ont le vent en poupe. À cela s’ajoute l’intérêt évident que portent les consommateurs aux dispositifs de sécurité qui protègent les conducteurs et réduisent les risques d’accident. Pour répondre à ces exigences de sécurité, il est possible d’utiliser des composants dotés d’électrodes en résine, ce que l’on appelle des « terminaisons souples ».

Quelques conseils pour une conception embarquée basse consommation Michael Parks
La conception d’un nouvel appareil électronique est souvent une affaire de compromis, notamment pour concilier coût et performances. Sur les marchés où le prix représente le nerf de la guerre, comme celui des produits grand public, le choix du microcontrôleur ou du microprocesseur qui constituera le cœur du système embarqué est sans aucun doute la décision qui influence le plus les performances. En outre, certaines propriétés d’un système embarqué entrent parfois en concurrence et peuvent en affecter les performances globales.

Le rendu des couleurs à l'aide de systèmes de LED à 4 canaux Marcel Consée
Les systèmes de mélange de couleurs à LED utilisent généralement 3 ou 4 canaux. Le dernier canal ajoute une LED blanche aux sources de lumière rouge, verte et bleue de base. Ce quatrième canal peut complètement transformer la qualité du rendu. C’est donc généralement pour l’ajout d’une LED blanche (de 2700 K à 7500 K CCT), près du rebord noir de l’objet, que les concepteurs de luminaires optent pour une conception à 4 canaux.

5G : une évolution obligatoire pour les plateformes des centres de données Alex Pluemer
Si la 5G représente la prochaine étape de la connectivité cellulaire, cette nouvelle génération promet d’apporter bien plus d’avantages que des téléchargements plus rapides et une latence réduite. En effet, avec une bande passante plus élevée et une couverture plus étendue, la 5G ouvre la voie à divers nouveaux usages de la connectivité cellulaire. Outre la téléphonie mobile, elle pourrait également s’appliquer aux ordinateurs portables, aux appareils portatifs IoT, aux véhicules ou encore à des installations industrielles de grande envergure. Les industriels prévoient que la 5G gagnera plus d’un milliard d’utilisateurs à l’horizon 2025 à mesure que les appareils 4G non compatibles avec le réseau 5G seront remplacés.

Traitement du langage naturel – Quand la syntaxe rencontre le sentiment Carolyn Mathas
Le traitement du langage naturel (TLN ou NLP pour Natural Language Processing) est un domaine de l’intelligence artificielle (IA) qui vise à permettre aux ordinateurs de comprendre la syntaxe du contenu qui leur est soumis et d’en déduire l’intention ou le sentiment de l’auteur. Cette discipline qui implique la linguistique, l’informatique et l’IA requiert donc de programmer des ordinateurs en vue de traiter et d’analyser de gros volumes d’informations en langage naturel. Pour le dire plus simplement, le NLP nous permet de parler à des machines comme s’il s’agissait d’êtres humains.

L’histoire d’Arduino – 2e partie : Révolutionner l’électronique embarquée Mike Parks
En jetant un regard rétrospectif sur l’histoire d’Arduino, qui abordera bientôt sa troisième décennie d’existence, on ne peut qu’être frappé par la remarquable ascension d’un écosystème qui a d’ores et déjà révolutionné l’apprentissage de l’électronique et qui a toutes les chances de signer encore de nombreuses réalisations. Quelle évolution depuis l’époque où Arduino n’était rien de plus qu’une carte de circuit imprimé à microcontrôleur 8 bits et un environnement de développement logiciel barebone conçu par des artistes !

Afficher les articles par date