Des voisins qui s’entraident Michael Parks
Amazon Sidewalk est une technologie de réseau sans fil longue portée et à faible bande passante développée par Amazon. Sa raison d’être est l’extension de la connectivité des appareils intelligents au-delà des limites de la maison ou de la propriété où ils sont installés.

Les condensateurs accélèrent la conception de satellites Ron Demcko
La conception de satellites est une tâche complexe et exigeante. Les concepteurs sont soumis à une contrainte de temps pour terminer leur prototype et construire le matériel nécessaire au débogage sur terre et à la révision de la conception avant de pouvoir passer à la fabrication du matériel qui sera finalement envoyé dans l’espace.

Vos toilettes pourraient bientôt servir à votre suivi médical Matt Campbell
Chaque jour, nous « évacuons » une multitude d’informations sur notre santé. Malgré le caractère peu ragoûtant du sujet, l’analyse de nos déjections peut révéler de précieuses informations, entre autres sur de possibles infections, certains types de cancers, le diabète et de nombreuses autres maladies.

Recharger à chaud sans perdre son sang-froid Marcel Consée
Lorsqu’un véhicule électrique est en cours de recharge, certains composants peuvent se mettre à chauffer pour diverses raisons. Au-delà d’une certaine température, la charge doit être immédiatement interrompue pour éviter d’endommager les composants concernés.

Des interventions d’urgence plus sûres grâce aux capteurs Alex Pluemer
Les équipes d’intervention d’urgence sont souvent amenées à travailler dans des conditions difficiles, voire dans des situations dangereuses, notamment dans le contexte d’un incendie ou d’une catastrophe causée par l’homme où elles peuvent être exposées à des substances toxiques ou polluantes.

Une automobile de qualité supérieure? Stuart Cording
Le label Automotive Grade ne se contente pas d’indiquer qu’un produit a passé les tests requis ou qu’il répond aux normes AEC-Q.

Construire des réseaux sans fil longue portée pour les marchés mondiaux Ronald Singh
La bande 2,4 GHz est depuis longtemps considérée comme la bande par défaut pour de nombreux réseaux sans fil orientés IoT comme le Wi-Fi, le Bluetooth, ZigBee, le 802.15.4, etc. Dans la plupart des cas d’usage, cette bande de fréquences présente de nombreux avantages sur le plan du débit de données, de la topologie, de la charge de la batterie, etc., mais aussi un inconvénient majeur, à savoir une portée limitée.

Augmenter la durée de vie des batteries pour un IoT plus simple et plus écologique John Perry
La façon même dont les appareils IoT fonctionnent peut nuire à la durée de vie des batteries. Heureusement, Nexperia vient de commercialiser un nouveau type de circuit intégré capable d’augmenter la durée de vie de la batterie et donc de devoir la remplacer bien moins souvent.

Le LTE Cat 1bis au service des applications LPWAN Valerio Carta
Compte tenu du décommissionnement des réseaux 2G et 3G, déjà en cours dans de nombreux pays, le LTE-M se profile aujourd’hui comme la technologie LPWA cellulaire la plus adaptée à l’Internet des objets. En raison des limitations du NB-IoT, la région Asie-Pacifique et l’Union européenne affichent une demande croissante en LTE Cat 1bis.

La chimie derrière les cellules solaires inorganiques Liam Critchley
Les cellules photovoltaïques, couramment appelées cellules solaires, désignent des dispositifs à énergie renouvelable utilisés pour transformer le rayonnement solaire (les photons) en énergie électrique. De plus en plus répandue, cette technologie se présente en fait sous différents types que l’on distingue notamment par le matériau actif utilisé pour transformer le rayonnement solaire en électricité.

Afficher les articles par date