Solutions de connexion FAKRA pour les signaux RF et haut débit Stuart Cording
Les automobiles ont beaucoup évolué au cours des quatre dernières décennies. Les options de divertissement en voiture ont suivi cette tendance, passant de la simple radio AM à la possibilité de diffuser de la musique en continu directement depuis votre smartphone.

Des voisins qui s’entraident Michael Parks
Amazon Sidewalk est une technologie de réseau sans fil longue portée et à faible bande passante développée par Amazon. Sa raison d’être est l’extension de la connectivité des appareils intelligents au-delà des limites de la maison ou de la propriété où ils sont installés.

Construire des réseaux sans fil longue portée pour les marchés mondiaux Ronald Singh
La bande 2,4 GHz est depuis longtemps considérée comme la bande par défaut pour de nombreux réseaux sans fil orientés IoT comme le Wi-Fi, le Bluetooth, ZigBee, le 802.15.4, etc. Dans la plupart des cas d’usage, cette bande de fréquences présente de nombreux avantages sur le plan du débit de données, de la topologie, de la charge de la batterie, etc., mais aussi un inconvénient majeur, à savoir une portée limitée.

Domaines d’application clés des MEMS Liam Critchley
Les MEMS sont des systèmes intégrés miniatures qui combinent des composants mécaniques et électriques pour en faire des dispositifs fonctionnels.

Une connectivité à courte portée « étendue » Jeffrey Cho
Le nombre d’appareils et d’applications Bluetooth ne cesse d’augmenter. Certaines applications, comme le suivi des marchandises en entrepôt, les applications pour maisons intelligentes, le suivi du bétail et les appareils commandés à distance, nécessitent une connectique à longue portée et doivent fournir une expérience utilisateur de qualité. Or, le nombre croissant d’appareils Bluetooth nous oblige à trouver une solution pour garantir la qualité de la connexion malgré les interférences provenant d’autres appareils utilisant la même bande de fréquence de 2,4 GHz pour des applications connectées par Wi-Fi et Bluetooth.

La technologie de communication optique MIMO ouvre de nouvelles perspectives Jon Gabay
Les communications optiques sont l'une des plus anciennes méthodes pré-technologiques de transmission de signaux à longue distance. Les surfaces réfléchissantes permettent de refléter les rayons du soleil et les diriger vers un endroit spécifique en tant que signal ou alerte. Les communications optiques sont toujours utilisées aujourd'hui, principalement dans les fibres optiques et les télécommandes de télévision, même si de nos jours, les radiofréquences sont le support électromagnétique privilégié pour les communications unidirectionnelles et omnidirectionnelles à haut débit. Mais l'optique n'a pas encore dit son dernier mot.

Connectivité sans fil – Est-il temps de couper le cordon ? John Hunter
Les particuliers et les entreprises ont-ils encore besoin d’une connexion Wi-Fi à un réseau câblé ou existe-t-il des cas d’utilisation pour les solutions de connectivité sans fil 4G et 5G ? Dans cet article de blog, nous examinerons certains motifs, scénarios et cas d’utilisation relatifs aux solutions d’accès sans fil fixe 4G/5G.

Localisation et suivi P2P avec une précision centimétrique grâce à l'UWB JJ DeLisle
La technologie ultra-large bande (UWB) a récemment subi un remaniement (en 2019). Actuellement, elle est dotée d'une technologie de détection de distance, de portée et de localisation considérablement améliorée et de communications plus performantes. Elle est désormais en mesure de rivaliser avec d'autres technologies de communication et de détection sans fil courantes. Voyons comment.

Bluetooth™ LE : l’audio sans fil de qualité supérieure Steven Keeping
Dès le début ou presque, le SIG (l’organisme gestionnaire des normes relatives au Bluetooth™) a considéré que l’audio constituait un marché clé pour la technologie sans fil dont il a la charge. D’ailleurs, peu de temps après le lancement de la technologie Bluetooth 1.0 en 1999, le tout premier produit Bluetooth disponible à la vente fut un kit mains libres pour téléphones mobiles.

Comment spécifier un microcontrôleur avec Wi-Fi intégré Alex Li
La tendance dans l'IIoT d'aujourd'hui est de faire plus avec moins, en intégrant plus de fonctionnalités dans un seul SoC plutôt que d'utiliser plusieurs dispositifs distincts. En plus de limiter les risques, ces dispositifs tout-en-un présentent l'avantage d'être plus petits et de disposer d'un nombre de pièces restreint. En intégrant une connectivité Wi-Fi à un processeur et au GPIO, le microcontrôleur avec Wi-Fi intégré en est l'exemple même.

Afficher les articles par date