Digilent USRP B206mini-i Kit, Now Available from Mouser, Enables Software-Defined Radio Applications
April 8, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the NI Ettus USRP B206mini-i SDR/cognitive radio kit from Digilent.
The B206mini-i SDR/cognitive radio is a flexible and compact platform ideal for both hobbyist and OEM applications. Designed by NI Ettus USRP, this board provides a 70 MHz to 6 GHz wide frequency range and features a user-programmable, industrial-grade AMD Spartan-6 XC6SLX150 FPGA. The USRP B206mini-i SDR radios feature 5V USB power, >10 dBm of power output, and a receive noise figure of < 8 dB. The RF front end uses the Analog Devices AD9364 RFIC transceiver, which offers 56MHz of instantaneous bandwidth. These SDR/cognitive radios are available as a board-only option and one with an enclosure option.
The B206mini-i SDR/cognitive radio is ideal for a wide range of applications, including FM and TV broadcasting, cellular, GPS, Wi-Fi®, and Industrial, Scientific, and Medical (ISM) devices.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/digilent/digilent-ni-ettus-usrp-b206mini-i-sdr-cognitive-radios/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.