Siemens' LOGO!Power Miniature Power Supplies, Now Available at Mouser, Provide Energy Efficiency in Small Spaces

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


May 23, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the LOGO!Power miniature power supplies from Siemens. With a flat, stepped profile design and energy-saving features, the LOGO!Power miniature power supplies deliver high performance in small distribution boards and other space-limited environments. The power supplies meet the energy requirements of building technology and industrial automation applications such as light and heating controllers, packaging machines, sorting systems, and conveyor belts.

The Siemens LOGO!Power miniature power supplies, now available at Mouser, provide up to 90% efficiency in 5V, 12V, 15V, and 24V applications. The LOGO!Power devices operate across all standard 1-phase supply networks with an input range of 100VAC to 240VAC without switchover, as well as DC networks from 110VDC to 300VDC. Low performance loss during idle times increases efficiency, while current monitoring contributes to operational reliability. The power supplies reliably connect loads with high inrush currents, such as DC/DC converters and motors, due to an integrated power boost function and constant current during overloads.

The LOGO!Power power supplies are highly adaptable, including flexible mounting options and an operating temperature range of -25°C to +70°C. The 12V and 24V versions match the voltage needs of LOGO! Controllers. All LOGO!Power devices are CE, UL / cUL, GL and FM certified. Certain units are also ABS-approved.

To learn more about the LOGO!Power miniature power supplies, visit https://www.mouser.com/new/siemens/logopower-mini-power-supplies/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Siemens

2026 - Siemens focuses on industry, transport, infrastructure, and healthcare and creates technology with purpose by adding real value for customers. Combining the real and digital worlds, this company empowers engineers to transform their industries and markets.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764