Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Il existe de nombreux types de bruit problématique émis par les dispositifs installés dans les véhicules. Murata a spécifiquement étudié le bruit émis par les câbles de signal USB. Murata a utilisé des mesures pour supprimer le bruit dans la ligne de signal et dans les lignes d'alimentation et a présenté les exemples et les données de test suivants.

Configuration de l'équipement en cours d'essai (EUT)

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Mesures pour supprimer le bruit de la ligne de signal (SL)

        •Détails des mesures prises conformément à la norme CISPR25 classe 5 en mode USB 2.0 (voir la section SL pour USB 2.0)
•Détails des mesures prises conformément à la norme CISPR25 classe 5 en mode USB 3.0 (voir la section SL pour USB 3.0)
•Résumé des mesures prises pour la ligne de signal (SL) conformément à la norme CISPR25 classe 5 (voir les résumés SL)

Section SL pour USB 2.0

Détails des mesures de suppression du bruit de la ligne de signal en mode USB 2.0
Lorsque des interfaces conformes à la norme USB 3.0 doivent être utilisées comme équivalentes à la norme USB 2.0, la ligne de signal utilisées pour l'USB 2.0 sont utilisées. Comme les lignes de signal USB 2.0 ont à la fois des fonctions de transmission (TX) et de réception (RX), des bobines d'arrêt en mode commun sont insérées dans ces lignes.

Schéma de mode SL USB 2.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats du DLM11SN900HZ2 - USB 2.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats des mesures de suppression du bruit dans la ligne de signal (SL) USB 2.0 à l'aide du DLM11SN900HZ2

En ajoutant une bobine d'arrêt en mode commun (DLM11SN900HZ2), le bruit a été réduit avec succès (réduction maximale d'environ 37 dB à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 240 MHz).

Résultats du DLW21SZ900HQ2 - USB 2.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats des mesures de suppression du bruit dans la ligne de signal (SL) USB 2. à l'aide du DLW21SZ900HQ2

En ajoutant une bobine d'arrêt en mode commun (DLW21SZ900HQ2), le bruit a été réduit avec succès (réduction maximale d'environ 37 dB à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 240 MHz).

Compatibilité USB 2.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Section SL pour USB 3.0

Détails des mesures de suppression du bruit de la ligne de signal en mode USB 3.0
En mode USB 3.0 SuperSpeed, des lignes de signal distinctes sont utilisées pour l'émission (TX) et la réception (RX), contrairement au mode 2.0. Murata a inséré une bobine d'arrêt en mode commun dans la ligne de signal TX.

Schéma du mode SL USB 3.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats du DLM11SN900HZ2 - USB 3.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats des mesures de suppression du bruit dans les lignes de signal USB 3.0 à l'aide du DLM11SN900HZ2

En ajoutant une bobine d'arrêt en mode commun (DLM11SN900HZ2), le bruit a été réduit avec succès.

Résultats du DLW21SZ900HQ2 - USB 3.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats des mesures de suppression du bruit dans les lignes de signal USB 3.0 à l'aide du DLM11SN900HZ2

En ajoutant une bobine d'arrêt en mode commun (DLW21SZ900HQ2), le bruit a été réduit avec succès.

Compatibilité USB 3.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résumés pour la ligne de signal (SL)

Résumé des mesures de suppression du bruit de la ligne de signal
La communication en modes USB 2.0 et USB 3.0 a été initiée entre un PC et un disque dur et, dans un environnement conforme à la norme CISPR25, et le bruit émis par les câbles USB a été évalué . Murata a découvert que sans filtres, le bruit rayonnait des câbles USB lors des communications USB 2.0 et USB 3.0. Un niveau élevé de bruit harmonique, d'environ 57 dB (µV/m), a été trouvé à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 240 MHz lors de la communication USB 2.0.

Comme mesure prise pour supprimer le bruit, ces composants ont été ajoutés aux lignes de signal :
        •  DLM11SN900HZ2L
        •  DLW21SZ900HQ2L

Murata a ensuite confirmé que le bruit dans les modes USB 2.0 et USB 3.0 avait été réduit avec succès. En mode USB 2.0, le bruit a été réduit avec succès d'environ 37 dB (à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 240 MHz).

Mesures de suppression du bruit dans les lignes d'alimentation (PL)

        •Détails des mesures prises conformément à la norme CISPR25 classe 5 en mode USB 2.0 (voir la section PL pour USB 2.0 et 3.0)
•Détails des mesures prises conformément à la norme CISPR25 classe 5 en mode USB 3.0 (voir la section PL pour USB 2.0 et 3.0)
•Résumé des mesures prises pour les lignes d'alimentation conformément à la norme CISPR25 de classe 5 (voir résumés PL)

Section PL pour USB 2.0 et 3.0

Détails des mesures de suppression du bruit dans les lignes d'alimentation en modes USB 2.0 et 3.0
Les mêmes lignes d'alimentation sont utilisées dans les deux modes de fonctionnement, équivalents à l'USB 2.0 et au mode de fonctionnement SuperSpeed qui est la norme complète USB 3.0. Cela signifie que des composants prenant en charge le courant de 900 mA conformément à la norme USB 3.0 sont requis.

Schéma de la ligne d'alimentation USB 2.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats du BLM31PG601SH1 - USB 2.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats des mesures de suppression du bruit dans les lignes d'alimentation de l'USB 2.0 à l'aide du BLM31PG601SH1

En ajoutant des perles de ferrite sur puce (BLM31PG601SH1), le bruit a été réduit avec succès (réduction d'environ 14 dB à une fréquence d'onde polarisée horizontalement de 76 MHz et environ 13 dB à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 227 MHz).

Schéma de la ligne d'alimentation USB 3.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats du BLM31PG601SH1 - USB 3.0

Murata Exemples de mesures prises pour se conformer à la norme CISPR25

Résultats des mesures de suppression du bruit dans les lignes d'alimentation de l'USB 3.0 à l'aide du BLM31PG601SH1

En ajoutant des perles de ferrite sur puce (BLM31PG601SH1), le bruit a été réduit avec succès (réduction d'environ 9 dB à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 111 MHz).

Résumés PL

Résumé des mesures de suppression du bruit des lignes d'alimentation
La communication en modes USB 2.0 et USB 3.0 a été initiée entre un PC et un disque dur et, dans un environnement conforme à la norme CISPR25, le bruit émis par les câbles USB a été évalué . En conséquence, les éléments suivants ont été vérifiés lorsque le BLM31PG601SH1 a été inséré dans la ligne d'alimentation :

Le bruit pendant la communication USB 2.0 a été réduit de :
environ 14 dB (à une fréquence d'onde polarisée horizontalement de 76 MHz)
environ 13 dB (à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 227 MHz)

Le bruit pendant la communication USB 3.0 a été réduit d'environ 9 dB (à une fréquence d'onde polarisée verticalement de 111 MHz).

Forum communautaire

Le Forum de la communauté Murata offre un contenu consultable avec divers sujets de discussion, des blogs populaires et des articles. L'équipe de soutien au marché élargi de Murata organise régulièrement des réunions afin de débattre des problèmes en suspens, ce qui permet de répondre aux demandes en temps opportun. Le contenu du forum est librement accessible au public. Toutefois, les utilisateurs doivent se connecter pour publier des questions ou des réponses. L'inscription est gratuite.

Publié le: 2021-01-22 | Mis à jour le: 2022-07-07