Murata Type 2LL Wi-Fi 6/Bluetooth/802.15.4 Module, Now at Mouser, Enables IoT, Wireless, and Gateway Applications
June 11, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new ultra-compact Type 2LL Wi-Fi® 6/Bluetooth®/802.15.4 module from Murata. The Type 2LL module is a small, high-performance solution designed to enhance connectivity and efficiency in various IoT, handheld wireless, and gateway applications.
The Murata Type 2LL module, available from Mouser, is based on the IW610G tri-radio system-on-chip (SoC) from NXP® Semiconductors, which integrates Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4, and 802.15.4 radios into a compact solution, providing robust wireless communication capabilities.
The Wi-Fi 6 subsystem offers improved network efficiency, reduced latency, and an extended range, while the Bluetooth LE radio supports high-speed data rates and long-range communication. Additionally, the 802.15.4 radio offers PHY data rates of up to 114.7 Mbps on Wi-Fi and 2 Mbps on BLE. The Wi-Fi supports SDIO v3.0 DDR50 interfaces, while the Bluetooth section facilitates a high-speed 4-wire UART interface and PCM for audio data.
The Type 2LL module is packaged in an impressively small, shielded form factor (8.8 × 7.7 × 1.3 mm3) that facilitates integration into size and power-sensitive applications. The Type 2LL employs highly rich, enhanced collaborative coexistence hardware mechanisms and algorithms, enabling optimized collaboration among Wi-Fi, Bluetooth, and 802.15.4 for maximum performance. In IEEE 802.11ax mode, the Wi-Fi operation assists rates of MCS0-MCS9 (up to 256QAM) in 20MHz channels for data rates.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2ll-module/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser est un distributeur agréé de premier plan, spécialisé dans les composants électroniques et dans des produits d’automatisation industrielle. Avec plus de 6,8 millions de produits provenant de plus de 1 200 fabricants et marques, nous offrons la plus vaste sélection de produits disponibles. Notre division de composants électroniques propose aux ingénieurs‑concepteurs et aux responsables achats une offre dédiée de composants électroniques couvrant des semi‑conducteurs, des composants passifs, des solutions d’interconnexion et des technologies électroniques associées. Notre division d’automatisation industrielle accompagne les entreprises dans la conception, la construction et la maintenance de leurs équipements et processus de production grâce à des solutions récentes comprenant des capteurs, des panneaux de commande, des automates programmables industriels (PLC) et des commandes de moteurs, tous du dernier cri et disponibles pour une expédition immédiate.
Mouser fournit un service hautement performant à sa clientèle, assuré par 28 agences dans le monde, qui offrent une assistance avec langue, devise et fuseau horaire de chaque zone concernée. Nous expédions quotidiennement des produits à plus de 650 000 clients de 223 pays/territoires, depuis notre centre logistique ultramoderne d’une superficie totale de près de 140 000 m², près de Dallas (Texas). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Murata est un leader mondial de la conception et de la fabrication de composants électroniques passifs en céramique, de modules de connectivité sans fil et de technologies de conversion de puissance. Depuis sa création à Kyoto en 1944, Murata a contribué à la promotion de la société et à l'évolution de l'industrie électronique. Les innovations de la société se retrouvent dans une large gamme d'applications : téléphones mobiles, appareils électroménagers, électronique automobile, systèmes de gestion de l'énergie, dispositifs de santé, etc. Aujourd'hui, Murata est une entreprise mondiale comptant plus de 100 bureaux dans le monde entier. Fidèles au slogan « Innovator in Electronic® », environ 48 000 employés de Murata s'efforcent chaque jour de développer de nouvelles technologies prometteuses, des innovations mondiales et des produits qui façonnent l'avenir de l'électronique, tout cela pour permettre aux clients de réaliser leur vision.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.