Murata Mesures de suppression du bruit pour HDMI 2.1
HDMI est une interface numérique utilisant une signalisation différentielle et est conçue pour la transmission de la vidéo et de l'audio numériques. L'interface est largement utilisée sur l'ensemble du marché audiovisuel. HDMI 2.1 est une extension de HDMI 2.0 et prend en charge des vitesses deux fois plus rapides que HDMI 2.0.Amélioration de la qualité d'image
Arrière-plan
Le HDMI 2.1 dispose d'une bande passante maximale d'environ 2,7 fois celle du HDMI 2.0, et sa vitesse de transmission de signal maximale par voie est le double de celle du HDMI 2.0. Alors que le HDMI 2.0 se compose de trois voies de données et d'une voie d'horloge, le HDMI 2.1 n'a pas de voie d'horloge mais à la place quatre voies de données.
De cette manière, le HDMI 2.1 transmet les signaux plus rapidement qu'auparavant. Il faut donc veiller à ce que la qualité du signal ne soit pas compromise lors de la mise en œuvre de mesures de suppression du bruit.
Deux problèmes de bruit sont plausibles lorsque la communication HDMI est effectuée :
• Bruit de rayonnement 1 : le bruit provenant du HDMI interfère avec l'antenne Wi-Fi® à l'intérieur de l'équipement, ce qui réduit la sensibilité de la communication Wi-Fi (CEM intrasystème).
• Bruit de rayonnement 2 : le bruit est émis par l'équipement ou le câble HDMI (Émissions)
L'étude de Murata se concentre sur la CEM intrasystème du bruit de rayonnement 1 et examine les mesures correctives pour celui-ci.
HDMI 2.0 par rapport à HDMI 2.1
Diagramme de bruit de rayonnement
Suppression du bruit pour HDMI 2.1
Si des filtres de bruit classiques sont utilisés pour les lignes de signalisation différentielle à grande vitesse comme HDMI, la qualité du signal se détériorera et les signaux ne seront pas transmis correctement. Pour cette raison, les bobines d'arrêt en mode commun (CMCC) sont une solution appropriée. Étant donné que les signaux HDMI sont à haut débit, Murata a sélectionné un CMCC qui convient le mieux aux signaux à haut débit. Les CMCC sont installés à proximité des broches de sortie du circuit intégré du côté source HDMI et à proximité des connecteurs du côté récepteur.
Le CMCC côté source installé à proximité du circuit intégré peut supprimer le bruit de mode commun généré par les circuits intégrés de transmission du côté source. Ceci est obtenu en empêchant la propagation du bruit de mode commun du côté récepteur.
Le CMCC côté récepteur peut supprimer le bruit de mode commun généré par le câblage du signal HDMI de l'équipement du récepteur en empêchant le bruit de mode commun de pénétrer dans l'antenne Wi-Fi.
Mesures de suppression pour HDMI 2.1
CMCC recommandés
Les CMCC Murata suivants sont recommandées pour les mesures de suppression du bruit HDMI 2.1 :
• DLM0NSB120HY2D
•DLM0QSB120HY2D - Impédance de mode commun élevée et performances de suppression du bruit supérieures
•NFG0QHB542HS2D - Effet extrêmement faible sur les signaux
Suppression du bruit pour la CEM intrasystème
Murata a d'abord vérifié dans quelle mesure la communication HDMI affectait le Wi-Fi. Ceci a confirmé que lorsque la communication HDMI 2.1 a été lancée, la sensibilité de réception Wi-Fi a chuté de 6 dB à 1 dB dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Lorsque le bruit entrant réellement dans le Wi-Fi a été confirmé, Murata a déterminé qu'il chevauchait les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.
Sensibilité du récepteur Wi-Fi
Évaluation de la CEM
Suppression du bruit de rayonnement
Murata a ensuite examiné les mesures de suppression du bruit de rayonnement. Tout d'abord, les différences dans les spectres de bruit pour HDMI 2.0 et HDMI 2.1 ont été vérifiées.
• Bruit de rayonnement du HDMI 2.0 conventionnel
▪ Un bruit étendu se produit dans la bande de fréquence 1 GHz à 3 GHz
• Bruit de rayonnement provenant de HDMI 2.1
▪ Le bruit se produit dans la bande de fréquence de 1 GHz à 6 GHz
Cela a montré à Murata qu'un bruit de fréquence plus élevé se produisait sur HDMI 2.1.
Relevés de fréquence
Résultats pour la suppression du bruit de rayonnement par les CMCC
Le montage d'un CMCC (DLM0NSB120HY2) sur le côté source permet de supprimer le bruit HDMI 2.1. Le bruit de rayonnement persiste après l'utilisation d'un CMCC, mais une grande partie de ce bruit était du bruit de rayonnement de la DRAM, installée séparément sur la carte de l'équipement source.
Relevés pour la suppression du bruit de rayonnement par les CMCC
Vérification de l'effet sur la qualité du signal
Le test du masque oculaire pour HDMI 2.1 a montré que la forme d'onde du signal était identique, même après avoir utilisé des CMCC. Le bruit de mode commun CA a été réduit de 47 % en utilisant des CMCC.
Effet sur la forme d'onde de qualité du signal
Réduction du bruit de mode commun CA
Conclusion
• Mesures pour éviter les baisses de sensibilité de réception Wi-Fi
▪ Un problème est survenu lorsque la sensibilité de réception Wi-Fi a chuté pendant la communication HDMI 2.1, mais cela a été amélioré en utilisant des CMCC.
• Mesures de suppression du bruit de rayonnement (mesures de prévention des émissions)
▪ Dans HDMI 2.1, le bruit de rayonnement se produisait dans la plage de 1 GHz à 6 GHz, mais cela a été amélioré en utilisant des CMCC.
• Effet sur la forme d'onde du signal
▪ L'insertion de CMCC n'a eu aucun effet sur le test du masque oculaire.
▪ L'utilisation de CMCC a réduit la tension de mode commun CA.
Forum communautaire
Le Forum de la communauté Murata offre un contenu consultable proposant divers sujets de discussion, des blogs populaires et des articles. L'équipe de soutien au marché élargi de Murata organise régulièrement des réunions afin de débattre des problèmes en cours, ce qui permet de répondre aux demandes en temps voulu. Le contenu du forum est librement accessible au public. Toutefois, les utilisateurs doivent se connecter pour publier des questions ou des réponses. L'inscription est gratuite.