ams NanEyeC Integrated Digital Camera Modules Now Shipping from Mouser
December 13, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking NanEyeC integrated digital camera modules from ams OSRAM.
ams OSRAM NanEyeC devices are miniature image sensors for vision applications where size is a critical factor. These modules are designed for the toughest confined space requirements with a small footprint of 1mm2 and four compact pads. The NanEyeC miniature camera modules achieve a frame rate of 0 to 58fps at 320 x 320 resolution with slave mode operation. These camera modules feature a highly sensitive 2.4-micron rolling shutter pixel and large full well capacitance. The sensor includes a 10-bit analog-to-digital converter (ADC) and a bit-serial single-ended interface mode (SEIM) data interface that reduces external electronics for applications with short connections. An additional LVDS interface allows it to drive the signal for longer distances.
Applications include medical pill cams and intraoral scanners, robotics, drones, Internet-of-Things (IoT), and wearable devices.
For more information, visit https://www.mouser.com/new/ams/ams-naneyec/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.