Now at Mouser: NXP A3G26D055N Airfast GaN Transistor for 5G MIMO Antennas

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


September 1, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the A3G26D055N Airfast® RF power gallium nitride (GaN) transistor from NXP Semiconductors.

The NXP A3G26D055N transistor is designed for cellular base station applications requiring very wide instantaneous bandwidth capability. This 8W symmetrical Doherty RF transistor provides a wide frequency range from 100MHz to 2690MHz. The device offers an 18db power gain (typical) at 2675MHz with 54.1% efficiency. The A3G26D055N also features high terminal impedances and a highly linearized Error Vector Magnitude (EVM), making it optimal for massive MIMO active antenna systems for 5G base stations.

Applications for the NXP A3G26D055N transistor include 5G massive MIMO, W-CDMA and LTE, macrocell base stations and drivers, small cell final stage, active antennas, and general-purpose telecom.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-a3g26d055n-airfast-rf-power-gan-transistor/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764