STMicroelectronics LSM6DSV320X 6-Axis IMU, Now at Mouser Electronics, Enables Crash, Fall, and Gesture Detection

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Learn more about the LSM6DSV320X 6-axis IMU
Learn more about the LSM6DSV320X 6-axis IMU

September 4, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LSM6DSV320X 6-axis inertial measurement unit (IMU) from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics LSM6DSV320X is a sophisticated IMU that integrates a 3-axis digital low-g accelerometer, a 3-axis digital high-g accelerometer, and a 3-axis digital gyroscope. This device is designed to deliver precise motion detection and sensor fusion capabilities, making it ideal for car crash detection, sports monitoring, and Internet of Things (IoT) devices. The LSM6DSV320X features a quad-channel architecture that processes acceleration and angular rate data on four separate channels, each with dedicated configuration, processing, and filtering. Additionally, the device supports embedded AI and sensor fusion through a finite state machine (FSM) for configurable motion tracking and a machine learning core (MLC) for context awareness.

The LSM6DSV320X offers adaptive self-configuration (ASC), which automatically reconfigures the device in real time based on specific motion patterns or decision tree outputs from the MLC. This IMU also includes a dedicated high-g accelerometer sensor for high-g shock detection, making it suitable for applications requiring robust impact detection.

The LSM6DSV320X  is ideal for detecting fall detection in wearables, augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) applications, vibration monitoring and compensation, asset tracking, and more.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-lsm6dsv320x-imu/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics est une société mondiale indépendante de semiconducteurs et un leader pour le développement et la fourniture de solutions de semiconducteurs dans l'ensemble du spectre des applications microélectroniques. Combinaison inégalée de silicium et d'expertise système, de puissance de fabrication, de portefeuille de propriété intellectuelle (PI) et de positions de partenaires stratégiques, STMicroelectronics est à l'avant-garde de la technologie du système sur puce (SoC)) et ses produits jouent un rôle clé dans la facilitation des tendances de convergence actuelles.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764