Now at Mouser: Power Integrations InnoSwitch3-AQ Flyback Switcher IC for Electric Vehicles
December 2, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the InnoSwitch™3-AQ flyback switcher IC from Power Integrations.
The InnoSwitch3-AQ flyback switcher IC integrates a 750V MOSFET with Fluxlink™ feedback for automotive applications. The IC combines primary and secondary controllers and safety-rated feedback into a single IC. This combination offers output voltage regulation even with a wide 30VDC to 550VDC input voltage range. The InnoSwitch3-AQ IC provides up to 90% efficiency across the full load range and is AEC-Q100 qualified.
The IC offers protection features such as line over- and under-voltage protection, output over-voltage and over-current limiting, and over-temperature shutdown for automotive applications. The InnoSwitch3-AQ IC is ideal for automotive applications such as traction inverters, DC-DC converters, and on-board chargers.
For more information, visit https://www.mouser.com/new/power-integrations/power-integrations-innoswitch3-aq-ic/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Power Integrations, Inc., is a Silicon Valley-based supplier of high-performance components used in high-voltage power conversion. Power Integrations' integrated circuits enable compact, energy-efficient AC-DC power supplies for a vast range of electronic products. These include smartphones, appliances, smart utility meters, LED lights, and numerous industrial applications. Power Integrations SCALE gate drivers are critical components in high-power systems, such as solar and wind energy, industrial motor drives, electric vehicles, and high-voltage DC transmission lines. Since its introduction in 1998, Power Integrations' EcoSmart energy-efficiency technology has prevented billions of dollars of energy waste and millions of tons of carbon emissions. Reflecting the environmental benefits of its products, Power Integrations' stock is a component of clean-technology stock indices sponsored by Cleantech Group LLC and Clean Edge.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.