Now at Mouser: ACEINNA's MTLT305E Dynamic Tilt Sensor Module for Precise Measurements in Agriculture and Construction Vehicles

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


November 19, 2024Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the MTLT305E dynamic tilt sensor module from ACEINNA. The MTLT305E sensor module provides high-performance tilt sensing in dynamic moving vehicle applications that require precision and stability. The MTLT305E delivers calibrated 3D acceleration, 3D rate, and accurate pitch and roll angles for construction and agriculture vehicles. The module is ideal for lift-safe operating angle monitoring, bucket attitude, precision tilt measurements, and mining equipment monitoring.

The ACEINNA MTLT305E, now available at Mouser, is a single-sensor version of the MTLT335D and the replacement device for the MTLT305D. The MTLT305E uses extended Kalman filtering and calibration algorithms to achieve 0.5° tilt accuracy and <10 milli-g acceleration accuracy. The MTLT305E sensor module includes CAN 2.0 (J1939) and RS232 interfaces and is CE-marked RoHS and REACH-compliant.

The MTLT305E's IP67-rated over-molded enclosure and AmpSeal 16 6-position connector provide protection against dust and water for dependable performance, even in harsh environments. In addition, the sensor module is calibrated for accurate operation over a temperature range of -40°C to +85°C. The compact module, measuring just 65 x 66 x 27 mm, is the ideal option for rugged construction, off-road, and agricultural applications. The MTLT305E D sensor module supports a supply voltage range of 9 to 32 volts and is fully qualified for use in 12and 24-volt vehicle platforms. 

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/aceinna/aceinna-mtlt305e-module/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ACEINNA

2026 - ACEINNA is a leading developer of inertial measurement unit (IMU) sensing technology. The company’s unique sensing innovations are used to provide navigation and guidance of autonomous vehicles — whether it be self-driving cars and trucks or automated material handling solutions used in warehouses and factories.

Across all the industries the company serves, ACEINNA is committed to helping its customers improve the intelligence, capability, and value of their end products. The company does this by leveraging its deep expertise in MEMS sensors, together with sophisticated calibration and packaging techniques, to deliver sensing solutions offering dramatic advancements in performance, size and cost, at scale.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764