New at Mouser: AMD Alveo V80 Accelerator Card For High-Performance Compute Applications
September 4, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the Alveo™ V80 compute accelerator card from AMD. The Alveo V80 accelerator card features a powerful AMD Versal™ HBM adaptive system-on-chip (SoC) that integrates faster high-bandwidth memory (HBM2e DRAM) to overcome memory bottlenecks in high-performance compute (HPC)-applications like genomic sequencing, molecular dynamics, data analytics, network security, sensor processing, computational storage and fintech.
The AMD Alveo V80 accelerator card, available from Mouser, is based on the 7nm Versal™ adaptive SoC architecture, powered by an AMD Versal high-bandwidth memory (HBM) device, delivering 820 GB/s with 4x200G networking, PCIe® Gen4 and Gen5 interfaces, DDR4 DIMM slots for memory expansion, and Mini-Cool Edge I/O (MCIO) connectors to scale across compute and storage nodes at PCIe® Gen5 speeds. The AMD Alveo V80 accelerator is also suitable for fintech and blockchain workloads demanding massive parallelism and involving large data sets like algorithmic trading back-testing, option pricing, and Web3 blockchain cryptography.
The Alveo V80 compute accelerator card supports custom data types with the capability for 100s of nodes with built-in cryptographic engines and adaptable hardware that is also ideal for firewall and custom packet monitoring while offering the highest logic density, network throughput and memory bandwidth in the AMD Alveo portfolio.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/xilinx/amd-xilinx-alveo-v80-card/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.