New at Mouser: ams OSRAM AS7050 Medical and Health Sensors for Smart Devices and Wearables
June 15, 2022 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now shipping the AS7050 medical and health sensor from ams OSRAM. The AS7050 provides design engineers with next generation biosignal conversion for a variety of applications, including smart devices; heart rate, electrocardiogram (ECG) and photoplethysmography (PPG) monitoring; optical sensor platforms; wearables and more.
The ams OSRAM AS7050, available from Mouser Electronics, is a biosignal sensor analog front end that offers up to eight LED driver outputs, samples up to six photodiode inputs, and includes support for external electrodes, enabling the highest flexibility for multiple LED and photodiode arrangements in different applications. The analog front end provides two analog-to-digital converter (ADC) channels for simultaneous PPG and ECG measurements and an automatic photodiode offset control. The AS7050 sensor operates from a supply voltage range of 1.7 V to 1.98 V and features a 1 MHz fast-mode plus, 400 kHz fast mode, and 100 kHz standard mode through an I²C bus for maximum efficiency.
Mouser also stocks the ams OSRAM Evaluation Kit for the AS7050, which includes a main board and breakout board for full flexibility. The breakout board incorporates a biosensor, temperature sensor, accelerometer, and electrodes that can be reconnected to the main board via flexible printed circuit (FPC) cable or external electrodes. The breakout board can also be connected to a wristband via a Molex PicoBlade connector.
To learn more about the ams OSRAM AS7050 sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7050-medical-sensor/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.