New at Mouser: ams OSRAM Metal Can TO56 PLT5 522FA_P Green Laser Diode for Industrial and Medical Applications
April 11, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Metal Can® TO56 PLT5 522FA_P green laser diode from ams OSRAM. This device provides a highly efficient radiation source for continuous wave and pulsed operation for industrial automation, 3D sensing, and gesture recognition and is optimized for life-science applications, such as digital diagnostic devices.
The ams OSRAM Metal Can® TO56 PLT5 522FA_P green laser diode produces a 514 nm (±1 nm) typical emission wavelength with 50 mW optical output power. Featuring thermally stabilized optics in a hermetically sealed 5.6 mm diameter TO56 Metal Can package, the PLT5 522FA_P green laser diode offers high-modulation bandwidth in a single-mode semiconductor laser for reliable and maintenance-free operation.
The ams OSRAM Metal Can TO56 PLT5 522FA_P green laser diode’s excellent beam pointing accuracy and compact size improves high-density designs with better signal-to-noise ratio and optimized wavelengths. A 6 V typical operating voltage and -20°C to +60°C operating temperature range offer high performance in a low power package, providing an ideal alternative to expensive argon-ion laser devices.
Depending on the mode of operation, the PLT5 522FA_P green laser diode emits highly concentrated visible and non-visible light, which can be hazardous to the human eye. Products that incorporate this device must follow the safety precautions given in IEC 60825-1.
Applications for the PLT5 522FA_P green laser diode include confocal microscopy, spectroscopy, diagnostics for viruses, DNA sequencing and forensic analysis.
To learn more about the ams OSRAM Metal Can TO56 PLT5 522FA_P green laser diode visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-plt5522fap-green-laser-diode/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.