New at Mouser: ams OSRAM SPL S1L90H 1-Channel SMT Laser for Industrial LIDAR and Ranging Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 10, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the SPL S1L90H 1-channel SMT laser from ams OSRAM. The SPL S1L90H SMT laser gives engineers improved performance and easier optical integration for long-distance industrial ranging and LIDAR applications, such as drones and robots, as well as building and industrial automation. 

ams OSRAM's SPL S1L90H 1-channel SMT laser, available from Mouser Electronics, is a versatile, small aperture, edge-emitting laser (EEL) in a surface-mount (SMT) package with advanced chip technology. The SPL S1L90H features the highest peak power (65 W) and average power in the small package class. The device is one of the first surface-mount, edge-emitting lasers to have a 110 µm aperture, enabling a very narrow beam that is optimized for short-pulsed LiDAR applications.

The single-channel SPL S1L90H SMT Laser features ams OSRAM's multi-junction technology, consisting of three vertically stacked emitters in a single laser die mounted inside the device's 2.3 mm x 2.0 mm x 0.69 mm quad flat no-lead (QFN) package. This technology results in better target area illumination at long-range distance measurement, 3D optical sensing, and simultaneous localization and mapping (SLAM) applications.

The SPL S1L90H's optimized, power-efficient pulsed laser enables a maximum pulse width of 50 ns and is suitable for pulses shorter than 2 ns. Beam divergence is just 10° (parallel) x 25° (perpendicular), enabling efficient beam shaping with its small aperture. It is specified for corrosion robustness to class 3B, with low thermal resistance for a more straightforward system thermal design.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-spl-s1l90h-3-smt-laser/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ams OSRAM

2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764