Now Available at Mouser: ams OSRAM TMF8820, TMF8821 and TMF8828 Multizone Time-of-Flight Sensors

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


March 1, 2022Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now offering the TMF8820, TMF8821, and TMF8828 multizone time-of-flight sensors from ams OSRAM. The high-performance direct-time-of-flight (dToF) sensors achieve a 5-meter detection range, while the devices’ multi-lens array significantly widens the field of illumination.

The TMF8820 and TMF8821 sensors, now in stock at Mouser Electronics, and TMF8828 sensor, available to order, are built using single-photon avalanche diode (SPAD) array, time-to-digital converter (TDC), and histogram technology. The sensors feature an associated vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL), while the high-quality lens on the SPAD supports a dynamically adjustable field of view up to 63°. The highly versatile sensors enable detection of the target area in multiple zones with extremely precise measurement results. The sensors can also detect multiple objects per zone, allowing automated robots to gain additional sensory awareness and provide early alerts to potential obstacles.

The TMF8820, TMF8821, and TMF8828 sensors from ams OSRAM perform all raw data processing on chip, and the devices report both distance information and confidence values through an I²C interface. Housed in a single compact modular package, the sensors support a range of demanding applications, including laser detect autofocus for mobile phone cameras, object detection and collision avoidance, presence detection, and light curtain applications for industrial safety designs.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-tmf8820-tmf8821-tmf8828-tof-sensor/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ams OSRAM

2026 - Le groupe Ams OSRAM est un leader mondial dans le domaine des capteurs et émetteurs intelligents. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans les domaines de la détection, de l'éclairage et de la visualisation afin de rendre les trajets plus sûrs, les diagnostics médicaux plus précis et les moments de communication quotidiens plus riches en expériences. Avec plus de 110 années d'histoire combinée, le cœur de ams OSRAM est défini par l'imagination, une expertise approfondie en ingénierie et la capacité à fournir une capacité industrielle mondiale dans capteur et les technologies légères. ams OSRAM crée une technologie pour des applications révolutionnaires, ce qui se reflète dans plus de 15 000 brevets accordés et déposés. En ajoutant de l'intelligence à la lumière et de la passion à l'innovation, ams OSRAM enrichit la vie des gens.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764