Now at Mouser: Analog Devices CN0534 LNA Receiver Reference Design for 5.8GHz ISM Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


April 6, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CN0534 5.8 GHz low-noise amplifier (LNA) receiver reference design from Analog Devices. The circuit provides high gain, robust overpower monitoring, and protection, all in a small footprint. This feature is an excellent addition to any 5.8 GHz ISM band application where low signal strength or distance may be a complication.

Analog Devices CN0534 LNA receiver reference design, available from Mouser Electronics, is a high-performance RF receiver system with +23 dB of gain, optimized for operation at a center frequency of 5.8 GHz. The input is unfiltered, maintaining a noise figure of 2 dB, while a bandpass filter at the output attenuates out-of-band interferers.

The CN0534 circuit includes a high-speed overpower detector and switch that protects sensitive downstream equipment connected to the receiver system. The receiver system automatically returns to regular operation when the RF power level drops within the acceptable range. The RF inputs and outputs are standard SMA connectors, and the entire design is powered from a single Micro-USB connector.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-cn0534-lna-receiver-reference-design/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos d’Analog Devices

2026 - Analog Devices, Inc. opère au cœur de l’économie numérique moderne, convertissant les phénomènes du monde réel en informations exploitables grâce à sa gamme complète de technologies analogiques et à signaux mixtes, de gestion de l’énergie, de radiofréquence (RF), numériques et de capteur. Analog Devices compte 125000 clients dans le monde entier et propose plus de 75000 produits sur les marchés de l’industrie, des communications, de l’automobile, et de la consommation. Le siège social de l’entreprise est situé à Wilmington dans le Massachusetts. Rendez-vous sur http://www.analog.com.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764