Arduino’s Opta Micro Programmable Logic Controllers, Now Available at Mouser, Enable Industrial IoT Applications
May 15, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Opta® micro programmable logic controller (PLC) from Arduino. The easy-to-use controller allows designers to scale industrial automation projects using the open Arduino ecosystem. The Opta PLC supports real-time control, monitoring, and predictive maintenance, making it an ideal choice for Industrial Internet of Things (IIoT) and building automation applications.
The Arduino Opta micro PLC, now available at Mouser, is based on the STM32H747XI dual-core microcontroller from STMicroelectronics, which includes a single high-performance Arm® Cortex®-M7 core running at up to 480 MHz and a lower-power Cortex-M4 core running at up to 240 MHz alongside a shared floating-point unit (FPU).
The Opta is offered in three variants:
- Opta Lite, which includes Ethernet connectivity and USB Type-C™ for programming
- Opta RS485, which adds RS485 half-duplex support
- Opta WiFi, which includes radios for Wi-Fi® and Bluetooth® Low Energy (BLE) connectivity
All models support over-the-air updates and feature a dedicated secure element for cryptographic assurances, plus relays for switching four loads of up to 2.3 kW each. The highly versatile controllers also include optional support for standard IEC 61131-3 PLC languages and fieldbus integration via Modbus TCP and Modbus RTU.
The Opta PLCs were recently featured in a Mouser Webinar. Featuring two expert panelists from Arduino, the video webinar provides device designers with everything they need to know to develop and scale their industrial automation projects.
To learn more about the Opta micro programmable logic controllers, visit https://www.mouser.com/new/arduino/arduino-opta-micro-plcs/.
To view the Mouser Webinar Scale Up Automation with the new Arduino Opta microPLC, visit https://resources.mouser.com/mouser-webinars/scale-up-automation-with-the-new-arduino-opta-microplc/
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Arduino est une entreprise leader dans le domaine du matériel et des logiciels open-source. Né pour fournir une plateforme facile à utiliser pour tous ceux qui créent des projets interactifs, Arduino rassemble une communauté croissante et s'est adapté aux nouveaux besoins et défis, se diversifiant dans des produits pour les environnements IoT, les wearables, l'impression 3D et les environnements intégrés. On estime que la communauté Arduino compte plus de 33 millions d'utilisateurs actifs. Avec sa gamme Pro, Arduino accompagnent les entreprises qui souhaitent aller au-delà de la phase de conception et prototypage rapide pour démarrer une production de masse avec le soutien d'un partenaire industriel qualifié et de solutions technologiques performantes.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.