Fanstel BM15x Nordic nRF54L-Based Modules, Now Available at Mouser, Extend Battery Life and Reduce Footprint for Advanced IoT Devices
September 18, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the BM15x Nordic nRF54L-based modules from Fanstel, built on Nordic Semiconductor's next-generation nRF54L15 system-on-chip (SoC). Designed for space- and power-constrained designs, the BM15x family helps engineers add more features, boost battery life, and reduce product size for smart sensors, wearables, asset trackers, and other advanced IoT devices.
The Fanstel BM15x series (BM15C, BM15E, BM15M), now available at Mouser, combines a 128 MHz Arm® Cortex®-M33 processor, up to 1.5 MB of Flash memory, and 256 KB of RAM with an ultra-low power multiprotocol 2.4 GHz radio. The modules can support multiple wireless standards — including Bluetooth® Low Energy, Bluetooth Mesh, Thread, Matter, Zigbee®, Amazon Sidewalk, and custom 2.4 GHz protocols — making it a flexible option for a wide range of IoT applications. Developers can choose between versions with a high-performance on-chip antenna for space savings or a u.FL connector for an external antenna when extra range is needed. The BM15x modules were developed to minimize the cost of printed circuit board (PCB) and maximize efficiency in the Bluetooth module production line. The modules also offer future-ready support for Bluetooth 6.0 features such as Bluetooth Channel Sounding.
The BMX15x series is supported by the EV-BM15x evaluation boards, also available from Mouser. The EV-BM15x boards allow users to evaluate the performance of the BM15x modules and test firmware before developing an application-specific host board. The EV-BM15x boards can be programmed using Nordic's nRF54L15 development kits to simplify and expedite projects.
To learn more about the Fanstel BM15x Nordic nRF54L-based modules, visit: https://www.mouser.com/new/fanstel/fanstel-bm15x-modules/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Fanstel was established in 1990 as a caller ID products manufacturer, supplying major phone companies. Fanstel now uses its experience making high-quality telecom products to make hardware building blocks for transmitting sensor data and control signals between IoT devices and cloud services, smartphones, and computers. As a vertically integrated manufacturer, Fanstel offers certified open-source products in market-ready enclosures.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.