Infineon XENSIV PAS CO2 Sensor, Now Shipping from Mouser, Saves up to 75% Board Space

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


April 4, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the XENSIV™ PAS CO2 carbon dioxide (CO2) sensor from Infineon Technologies. Based on photoacoustic spectroscopy (PAS), the sensor uses a high-sensitivity MEMS microphone to detect the pressure change generated by CO2 molecules within the sensor cavity. The result is a significantly miniaturized CO2 sensor that offers space savings of more than 75% in end products compared to other CO2 sensors on the market.

The Infineon XENSIV PAS CO2 sensor, available from Mouser Electronics, integrates a photoacoustic transducer — including detector, infrared source, and optical filter — plus a microcontroller for signal processing and algorithms and a MOSFET to drive the infrared source. The integrated microcontroller converts the MEMS microphone output into a ppm reading, which is available either via the serial I²C, UART or PWM interface. The sensor measures a range from 0 ppm to 10,000 ppm with an accuracy of ± 30 ppm or ±3% of the reading.

The sensor’s direct ppm readings, surface mounting capability, and simple design allow for fast integration into low- and high-volume applications such as smart home and building automation designs, demand-controlled ventilation, air purifiers, thermostats, weather stations, and personal assistants. 

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/infineon/infineon-xensiv-pas-co2-sensor/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Infineon Technologies

2026 - Infineon Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur mondial de premier plan d’une large gamme de semiconducteurs utilisés dans diverses applications microélectroniques. Le portefeuille de produits Infineon se compose de produits logiques, notamment de circuits intégrés numériques, à signaux mixtes et analogiques, ainsi que de produits semi-conducteurs discrets.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764