Laird Antennas' Trigger Family of Under-Dash Telematics Antennas Now at Mouser
November 29, 2021 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Trigger under-dash antenna family from Laird Antennas. The innovative five-port VPJ and four-port VQJ Trigger devices are IP67-rated, multiport/multiband telematics antennas that offer exceptional cellular 3G/4G/5G/ISM/CBRS, Wi-Fi and GNSS functionality for automotive and Internet of Things (IoT) applications, including transportation, public safety, fleet operations, asset tracking, and in-vehicle and to-vehicle communications.
Laird Antennas VxJ Trigger antennas, available from Mouser Electronics, feature a unique L-shaped format and dual-axis VHB adhesive backing, enabling quick and secure mounting in awkward locations. The antennas can be covertly mounted alongside or over bulky non-metallic objects, such as ventilator ducts, with no drilling required. This allows the devices to be mounted closer to the vehicle's router or gateway, usually located under the dashboard or a seat or in the trunk.
Each Trigger antenna comes with vertical and horizontal V-Pol/H-Pol cellular radiating elements within the same antenna to provide better coverage while offering substantial signal performance improvements and more consistent connectivity and data throughput than traditional antennas. With optimized performance and excellent around-the-vehicle coverage, the Trigger family of devices can be used in either dense urban environments or remote locations where signals may be weak or obstructed.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/laird-connectivity/laird-4-5-port-trigger-under-dash-antennas/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.