Mouser Adds Latest Wi-Fi and Cellular Antennas from Linx Technologies for IoT and Smart Home Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


December 14, 2022Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™ empowering innovation, is now stocking the ANT-W63WSx blade style Wi-Fi 6/6E/7 antennas and the ANT-5GWWS6-SMA cellular sub-6 5G antennas from Linx Technologies. These antennas offer robust performance for both Wi-Fi and cellular-based IoT and Smart applications, in a small form factor design.

Linx Technologies ANT-W63WSx blade style Wi-Fi 6/6E/7 antennas, available from Mouser Electronics, provide engineers with superior performance for IoT and Smart Home applications in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands while supporting Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E and Wi-Fi 7. These ground-plane independent dipole antennas feature an adjustable, hinged rotating design with detents for straight, 45°, and 90° positioning, to offer optimum performance and reduced exposure from impact damage. The ANT-W63WSx antennas offer omnidirectional radiation and linear polarization and are available with either an SMA plug (male pin) or an RP-SMA plug (female socket) connector for design flexibility.

Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA Cellular Sub-6 5G Antenna is a dipole, blade-style antenna designed for 5G New Radio, LTE, and cellular Internet of Things (LTE-M, NB-IoT) applications requiring a cost-effective, but capable, antenna solution. The Linx Technologies ANT-5GWWS6-SMA also features an adjustable antenna for optimum performance and reliability for bandwidth from 617 MHz to 5925 MHz, and services global cellular networks (5G/4G/3G/2G) for both home and business networking. This antenna attaches with an SMA plug (male pin) connector.

To learn more about the ANT-W63WSx Blade Style Wi-Fi 6/6E/7 antenna, visit https://www.mouser.com/new/linx/linx-ant-w63wsx-antennas/.

To learn more about the ANT-5GWWS6-SMA Cellular Sub-6 5G antenna, visit https://www.mouser.com/new/linx/linx-technologies-ant-5gwws6-sma-antennas/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de TE Connectivity / Linx Technologies

2026 - TE Connectivity/Linx Technologies simplifie le sans fil en développant et en fabriquant des produits sans fil faciles à utiliser pour les ingénieurs de tous les niveaux de compétence. Les modules RF, les télécommandes, les kits d'évaluation et les systèmes de développement maîtres de l'entreprise affichent une configuration de matériel simple et une documentation claire. Les produits Linx permettent aux ingénieurs et aux amateurs d'intégrer facilement des fonctions sans fil sans les soucis et les frais liés à l'ingénierie de la fonctionnalité RF, en partant de rien.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764