Murata Electronics Type 2FP Wi-Fi 6 + Bluetooth LE Multi-Radio Module, Now at Mouser, Provides Advanced Security and Radio Capabilities

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Learn more about the Type 2FP module
Learn more about the Type 2FP module

February 26, 2026Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the new Type 2FP Wi-Fi® 6 + Bluetooth® Low Energy (LE) 5.4 multi-radio module from Murata Electronics. The compact, highly integrated Type 2FP module is based on the NXP RW610 wireless microcontroller (MCU). The built-in, high-performance MCU provides advanced security features for connected smart devices in smart homes, enterprise and industrial automation, smart accessories, and smart energy applications.

The Murata Electronics Type 2FP module, now at Mouser, supports dual-band Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, and Ethernet to ensure seamless connectivity and operational efficiency. The Type 2FP module also supports the latest Matter smart home connectivity protocol over Wi-Fi, Thread, and Ethernet, simplifying device interoperability and management.

The Type 2FP multi-radio module features 1.2 MB of SRAM, 16 MB of Flash, and an external PSRAM interface for system memory expansion up to 128 MB. The modules support a total of 64 GPIOs and rich peripheral interfaces, including FlexComm interfaces, SDIO 3.0, high-speed USB 2.0 On-The-Go (OTG) with integrated PHY, and digital microphone support. The built-in RW610 Wireless MCU provides advanced security features such as NXP EdgeLock™ Assurance, NXP EdgeLock 2GO Trust Provisioning, a trusted execution environment (TEE) based on Arm TrustZone-Mand, and hardware root of trust. The surface-mount type modules measure just 12 x 11 x 1.5 mm and weigh 0.54 g. The Type 2FP Wi-Fi 6+ module meets the Moisture Sensitivity Level (MSL) 3 standard and operates over a temperature range of -40°C to 85°C.   

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2fp-radio-modules/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Murata

2026 - Murata est un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants électroniques passifs en céramique, de modules de connectivité sans fil et de technologies de conversion d'énergie. Depuis sa création à Kyoto en 1944, Murata a contribué à la promotion de la société et à l'évolution de l'industrie électronique. Les innovations de la société se retrouvent dans une large gamme d'applications : téléphones mobiles, appareils électroménagers, électronique automobile, systèmes de gestion de l'énergie, dispositifs de santé, etc. Aujourd'hui, Murata est une entreprise mondiale comptant plus de 100 bureaux dans le monde entier. Fidèles au slogan « Innovator in Electronic® », environ 48 000 employés de Murata s'efforcent chaque jour de développer de nouvelles technologies prometteuses, des innovations mondiales et des produits qui façonnent l'avenir de l'électronique, tout cela pour permettre aux clients de réaliser leur vision.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764