Mouser Now Shipping the Murata Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth Module for IoT and Handheld Wireless Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


May 2, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Type 2BZ Wi-Fi® + Bluetooth® module (LBEE5XV2BZ) from Murata. The Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module provides engineers with a dual-band, small form-factor wireless connectivity solution for power-sensitive applications like the Internet of Things (IoT), handheld wireless, gateways, Smart Home and industrial applications, to name a few.

The Murata Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module, available from Mouser Electronics, is a small, high-performance wireless connectivity module based on the Infineon CYW54590 combo chipset. Featuring highly sophisticated, enhanced collaborative co-existence hardware mechanisms and algorithms, the Type 2BZ module ensures that wireless local area network (WLAN) and Bluetooth collaboration is optimized for maximum performance, with up to 866 Mbps PHY (physical) data rate on Wi-Fi and 3 Mbps PHY data rate on Bluetooth.

The Type 2BZ module’s WLAN section supports secure digital input output (SDIO) v3.0 interface, while the Bluetooth section supports a high-speed 4-wire universal asynchronous receiver/transmitter (UART) interface and pulse-code modulation (PCM) for audio data. In IEEE 802.11ac mode, the WLAN operation provides rates up to 256 quadrature amplitude modulation (QAM) in 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz channels, supporting Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac with 2×2 multiple input multiple output (MIMO) + 5.2 BR/EDR/LE (Bluetooth basic rate/enhanced data rate/low energy). This comes packaged in an impressively small form factor for size- and power-sensitive industrial applications, with operating temperatures up to +85°C.

To learn more about the new Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module from Murata, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type2bz-wifi-bluetooth-module/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Murata

2026 - Murata est un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants électroniques passifs en céramique, de modules de connectivité sans fil et de technologies de conversion d'énergie. Depuis sa création à Kyoto en 1944, Murata a contribué à la promotion de la société et à l'évolution de l'industrie électronique. Les innovations de la société se retrouvent dans une large gamme d'applications : téléphones mobiles, appareils électroménagers, électronique automobile, systèmes de gestion de l'énergie, dispositifs de santé, etc. Aujourd'hui, Murata est une entreprise mondiale comptant plus de 100 bureaux dans le monde entier. Fidèles au slogan « Innovator in Electronic® », environ 48 000 employés de Murata s'efforcent chaque jour de développer de nouvelles technologies prometteuses, des innovations mondiales et des produits qui façonnent l'avenir de l'électronique, tout cela pour permettre aux clients de réaliser leur vision.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Kevin Hess, Mouser
Vice-président senior du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les demandes émanant de la presse, veuillez contacter :
Kelly DeGarmo, Mouser
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764