New at Mouser: onsemi AR0233AT Hayabusa CMOS Image Sensor for Automotive Applications
May 5, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new AR0233AT Hayabusa CMOS image sensor from onsemi. The AR0233AT delivers exceptional sensitivity for a wide variety of automotive and camera monitor system (CMS) applications, as well as machine vision applications.
The onsemi AR0233AT Hayabusa CMOS image sensor, available from Mouser, is built on a 3mm back-side-illuminated (BSI) pixel that features an active array size of 2048 x 1280 with 1080p output at 60 frames per second, providing greater than 140 dB of dynamic range in low-light conditions. The AR0233AT pixel technology includes LED flicker mitigation (LFM) while maintaining high dynamic range output, limiting the appearance of flicker from LED lighting and AC sources, which is particularly important for camera monitor systems (CMS) and machine vision algorithms. With requirements being added to the New Car Assessment Program (NCAP), advanced driver assistance systems (ADAS) require sensors to perform more complex algorithms at higher vehicle speeds in challenging lighting conditions for car safety. OEMs for automotive camera systems also seek to offer more features for customers by leveraging cameras for both viewing and sensing applications.
The AR0233AT sensor is available in multiple automotive-qualified package options, including iBGA and bare die. The components are ASIL-B safety-compliant, per ISO 26262, and support ASIL-B or higher safety ratings for camera systems. This sensor is also compatible with image signal processor (ISP) companion chips from onsemi and third-party ISPs.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-aro233at-image-sensors/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - onsemi aide à construire un avenir meilleur en stimulant des innovations révolutionnaires. Axée sur les marchés finaux industriels et automobiles, cette société accélère l'évolution des méga-tendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, l'automatisation industrielle, les réseaux d'énergie durables et les infrastructures 5G et cloud. Onsemi propose une palette de produits novateurs et élabore des technologies d’alimentation et de détection intelligentes qui permettent de relever des défis complexes. L’objectif visé est un monde plus propre, plus sûr et plus intelligent. onsemi exploite des programmes de chaîne d'approvisionnement et de qualité fiables et réactifs, ainsi que des programmes ESG solides, et dispose d'un réseau mondial d'installations de fabrication, de bureaux de vente et de marketing, et de centres d'ingénierie sur ses principaux marchés.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.