New at Mouser: Panasonic PAN1783/A Bluetooth 5.4 LE Modules for Advanced Wireless Connectivity with Low Power Consumption
January 14, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the PAN1783 and PAN1783A Bluetooth® 5.4 LE wireless modules from Panasonic. Based on the nRF5340 system-on-chip (SOC) by Nordic Semiconductor, the PAN1783 and PAN1783A modules offer advanced wireless capabilities with improved sensitivity. The PAN1783/A modules excel in applications, such as advanced computer peripherals, wearables, wireless audio devices, and asset tracking. Featuring ultra-low power consumption, the modules are also an ideal choice for battery-powered devices.
The Panasonic PAN1783/A modules, now available at Mouser, feature dual Cortex-M33 processors, with one serving as an application processor and the other as a network processor. This feature enables the PAN1783/A modules to operate in standalone mode, eliminating the need for an external processor and saving space, as well as reducing complexity and costs. The modules' Bluetooth 5.4 features include isochronous channels and LE audio, high throughput with LE 2M, long-range with LE Coded, and mesh networking. The PAN1783/A modules also support 802.15.4 ZigBee® and Thread. The PAN1783 features an onboard chip antenna, while the PAN1783A includes an RF-bottom pad for external antenna connection.
The PAN1783/A modules support angle of arrival (AoA) and angle of departure (AoD) direction finding and Type 2 Near Field Communication (NFC-A) for simplified pairing and payment solutions (an external antenna is required). The PAN1783/A Bluetooth 5.4 LE Audio Wireless Modules offer a range of security features, including trusted execution, root-of-trust, secure key storage, and 128-bit AES encryption.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/panasonic/panasonic-pan1783-modules/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
2026 - Panasonic Industrial Devices Sales Company of America est la division commerciale de composants industriels avancés et de dispositifs électroniques de Panasonic Corporation of North America, la principale filiale nord-américaine de Panasonic Corporation. La société propose des composants à la pointe du progrès qui alimentent une gamme diversifiée de dispositifs sans fils et mécaniques. Gamme de composants standard et personnalisés allant des dispositifs d'automatisation industriels aux composants passifs, relais, connecteurs, capteurs, en passant par la connectivité sans fil, les semi-conducteurs, etc. Entreprise prospère en tant qu'innovateur dans l'électronique grand public, les appareils électroménagers, les communications, l'automobile et la santé, Panasonic développe et améliore sans relâche des composants à la pointe du progrès, de haute qualité et de haute technologie qui alimentent un large éventail de dispositifs et de produits. La société poursuit également des initiatives environnementales avancées pour encourager le développement d'une conscience environnementale et de la durabilité à l'échelle mondiale.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.