New at Mouser: Phoenix Contact Catan C1 EN Building Automation Controllers for Smart Building Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


April 8, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new Catan C1 EN building automation controller from Phoenix Contact. The Catan building automation controller simplifies smart room automation in hospitals, data centers, and commercial building applications.

The Phoenix Contact Catan C1 EN building automation controller, available from Mouser, is programmed with an Arm® Cortex®-A53 processor (4x 1600MHz), connecting up to 16 external expansion modules via a single-pair Ethernet (SPE) communication bus, including a flexible mix of 14 individually configurable inputs and outputs, for increased space and cost savings. The eight universal inputs are suitable for temperature sensors from 0 V-10 V interfaces, as well as meters. The two universal and four digital channels can be set as outputs or inputs, and an optional plug-in touch display provides support during local priority operation, commissioning and maintenance, as well as secure controller access.

Catan C1 EB controller uses Phoenix Contact Emalytics software based on the Niagara 4 framework. This software integrates the controller with building management systems using BACnet, KNX, Modbus, MQTT, OPC UA, and other communications protocols. The Catan C1 EN controller features a managed Ethernet switch, including three Ethernet, two serial RS-485, and two USB Type-C® interfaces for connecting a control panel and USB peripherals. It is also the first Niagara controller to have an onboard KNX-TP interface, with two SPE interfaces for multiple Catan extension modules.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/phoenix-contact/phoenix-contact-catan-building-automation-controllers/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Phoenix Contact

2026 - Phoenix Contact est un leader et innovateur mondial en matière d’ingénierie électrique et d’automatisation. Fondée en 1923 à Blomberg, en Allemagne, la société familiale dispose désormais d’un réseau de distribution international garantissant une proximité à ses clients. Phoenix Contact fournit des solutions innovantes dans le secteur des technologies de connexion industrielle, de l’automatisation, ainsi que des systèmes d’interface et de protection contre les surtensions. Sa gamme de produits comprend notamment des solutions de connexion d’appareils, capteurs, contrôleurs, borniers modulaires, connecteurs machines étanches, produits Ethernet sans fil pour armoires de commande récentes, ainsi que des solutions personnalisées pour diverses applications.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764