New at Mouser: ROHM TLR377GYZ CMOS Op Amp Optimized for Smartphones and Ultra-Compact IoT Devices

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


September 16, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the miniaturized TLR377GYZ CMOS operational amplifier (op amp) from ROHM Semiconductor. The ultra-small 0.88 mm x 0.58 mm device is optimized for amplifying signals from sensors such as temperature, pressure and flow rate, used in smartphones, small Internet of Things (IoT) devices and similar applications.

The TLR377GYZ op amp, available from Mouser, balances miniaturization with high accuracy by leveraging ROHM's proprietary circuit design, process and packaging technologies. The device offers a maximum offset voltage as low as 1 mV and an input equivalent noise voltage density as low as 12nV/√Hz. Furthermore, the TLR377GYZ op amp adopts a WLCSP (wafer-level chip scale package) with a ball pitch of just 0.3 mm utilizing original packaging technology. This package design reduces size by approximately 69% compared to conventional products and 46% over existing compact products.

The TLR377GYZ also features a built-in shutdown function, which limits the device's operation to sensing-only periods. This feature significantly reduces standby current to a maximum of 1.5 µA.

The TLR377GYZ op amp is supported by the TLR377GYZ-EVK-001 evaluation board. The TLR377GYZ-EVK-001 provides a pre-mounted TLR377GYZ Op Amp mounted on a 2.4 mm x 2.4 mm x 1.0 mm PCB. This conversion board can replace SSOP6 packages, enabling evaluation in existing designs.

To learn more about the TLR377GYZ op amp, visit https://www.mouser.com/new/rohm-semiconductor/rohm-tlr377gyz-amplifier/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de ROHM Semiconductor

2026 - ROHM Semiconductor est un concepteur et fabricant de semiconducteurs, de circuits intégrés et d’autres composants électroniques dans le secteur des technologies sans fil, de l’informatique, de l’automobile et de l’électronique grand public. La vaste gamme de produits de ROHM Semiconductor couvre tous les besoins en matière de CI audio/vidéo, de liaisons audio sans fil, de capteurs d’image, de composants discrets de protection contre le bruit, mais également de solutions de mémoire à double cellule, de composants d’optimisation de l’alimentation, de LED et bien plus.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764