Siretta QUARTZ-GOLD-5G Routers, Now Available at Mouser, Support Rapid Data Transfer for Industrial IoT Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Month 15, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the QUARTZ-GOLD-5G industrial routers from Siretta. Designed to transfer large amounts of data via the 5G NR cellular network, the QUARTZ-GOLD-5G routers are high-speed dual-port gigabit Ethernet industrial routers capable of reaching 2.4 Gbps download and 900 Mbps upload speeds. The QUARTZ-GOLD-5G routers are an ideal choice for the management of remote systems and communication channels, supporting a range of industrial Internet of Things (IIoT) applications, including security, renewable energy, traffic control, and environmental monitoring.

The Siretta QUARTZ-GOLD-5G Routers, now available at Mouser, offer secure and reliable wireless connectivity for high-speed mobile broadband applications. The QUARTZ-GOLD-5G Routers feature a robust, compact design, as well as fallback options to 4G/LTE and 3G/UMTS communication should 5G NR be unavailable. The router's software supports a broad range of high-end VPN security protocols, allowing the router to be safely deployed in commercial and industrial environments. The QUARTZ-GOLD-5G router also offers an RS232 interface that may be used to connect serial ports on products such as
door access controllers and alarm panels to the Internet. The router allows connected equipment to directly interrogate the connection status, signal strength and network parameters, allowing remote systems to run autonomously in the field. The QUARTZ-GOLD-5G routers are based on a MediaTek 880MHz MIPS dual-core processor with 256 Mbytes flash and 2 Gbytes of DDR3 RAM running on a Linux-based operating system. The cellular capabilities of the routers are powered by the Quectel RM500QAE module, which uses a Qualcomm Snapdragon X55 5G modem.

To learn more about the QUARTZ-GOLD-5G Routers, visit https://www.mouser.com/new/siretta/siretta-quartz-gold-5g-routers/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

About Siretta

2026 - Siretta Ltd is a leading global manufacturer and developer of IoT products, IoT software and IoT solutions. Located in Reading, United Kingdom, the company has extensive knowledge and experience within the IoT market space. Their primary focus is on cellular technologies in support of 2G (GPRS), 3G (UMTS), 4G (LTE), NB-IoT and LTE Category M. Siretta's comprehensive portfolio includes cellular modems and terminals, routers, cellular network analyzers and RF antennas, including solutions for WLAN, LoRa, and Sigfox. The company offers complete end-to-end solutions designed for Industrial and B2B markets.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764