STMicroelectronics' New LSM6DSV16BX Motion and Bone-Conduction Sensor, Now at Mouser, Offers Superior Performance in Hearable Devices and Headsets

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


March 27, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor from STMicroelectronics. Combining a three-axis digital accelerometer and three-axis digital gyroscope, the LSM6DSV16BX sensor provides advanced functions for applications including wearable and hearable devices, motion tracking and gesture detection, Internet of Things (IoT) and connected devices, and bone conduction for vibration detection.

The STMicroelectronics LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor, now available at Mouser, integrates an audio accelerometer, Qvar sensor, and UI sensor in a compact package. The device's superior performance and limited form factor make it an ideal choice for small devices, including headsets and earbuds. The LSM6DSV16BX sensor includes a triple core for processing acceleration, angular rate, and Qvar sensing data on separate channels. The "always-on" sensor features low power consumption of just 0.95 mA in combination with high-performance mode, ensuring uninterrupted performance for both the accelerometer and gyroscope. The LSM6DSV16BX device also includes a machine learning core with exportable features and filters, allowing the device to be used in AI applications.

The LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor from STMicroelectronics is supported by the STEVAL-MKI234KA evaluation kit, which in conjunction with the STEVAL-MKI109V3 motherboard, provides a demonstration platform for the device. The evaluation kit supports a downloadable graphical user interface and dedicated software routines for customized applications.

To learn more about the LSM6DSV16BX motion and bone-conduction sensor from STMicroelectronics, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-lsm6dsv16bx-accelerometer-gyroscope/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics est une société mondiale indépendante de semiconducteurs et un leader pour le développement et la fourniture de solutions de semiconducteurs dans l'ensemble du spectre des applications microélectroniques. Combinaison inégalée de silicium et d'expertise système, de puissance de fabrication, de portefeuille de propriété intellectuelle (PI) et de positions de partenaires stratégiques, STMicroelectronics est à l'avant-garde de la technologie du système sur puce (SoC)) et ses produits jouent un rôle clé dans la facilitation des tendances de convergence actuelles.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764