TDK InvenSense's IIM-42653 SmartIndustrial MotionTracking Device, Now at Mouser, Delivers Reliable Precision in Industrial Applications

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 27, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the IIM-42653 SmartIndustrial™ MotionTracking device from TDK InvenSense. The 6-axis MEMS device provides precise, reliable motion-tracking capabilities in industrial applications. The IIM-42653 is optimized for performance and power efficiency in challenging environments, and applications include navigation, orientation measurements, platform stabilization, and robotics.

The TDK InvenSense IIM-42653 SmartIndustrial MotionTracking device, now available at Mouser, integrates a 3-axis gyroscope and a 3-axis accelerometer into a compact 2.5 mm x 3 mm x 0.91 mm package. The IIM-42653, which features an operating temperature range of -40°C to +105°C, is 20,000g shock tolerant. The device supports an extended full-scale range of up to 32g and 4000dps, suitable for demanding industrial conditions. The IIM-42653 features a 2KBytes FIFO that reduces energy consumption by allowing the system processor to read sensor data and then switch to low-power mode. The sensor supports a highly accurate external clock input that is beneficial for robotics, tilt sensing, and other applications that require precise navigation and orientation measurements. For communication, the IIM-42653's host interface can support i3CSM, I2C, and SPI modes, with respective maximum speeds of 12.5MHz, 1MHz, and 24MHz. The I3CSM interface also supports speeds up to 25 Mbps in DDR mode. The IIM-42653 device has an operating voltage range of 1.71V to 3.6V.

The IIM-42653 is supported by the TDK InvenSense DK-42653 development kit. The DK-42653 features an onboard embedded debugger and necessary software, including InvenSense Motion Link, a GUI-based development tool, and embedded motion drivers.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/tdk/tdk-iim-42653-smartindustrial-motiontracking-device/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos d'InvenSense

2026 - InvenSense, Inc., une société du groupe TDK, est l'un des plus importants fournisseurs au monde de plateformes de capteurs MEMS. La vision d'InvenSense Sensing Everything® (tout détecter) vise l'électronique grand public et les domaines industriels avec des solutions de mouvement et de son intégrées. Les solutions d'InvenSense combinent les capteurs MEMS (systèmes microélectromécaniques), comme les accéléromètres, les gyroscopes, les boussoles, et les microphones avec des algorithmes propriétaires et des micrologiciels qui traitent, synthétisent et étalonnent intelligemment la sortie de capteurs, en optimisant les performances et la précision. Le suivi de mouvement, les plateformes audio et de localisation et les services d'InvenSense sont présents sur les produits mobiles, portables, la domotique et les produits industriels, automobiles et IdO. En mai 2017, InvenSense a été intégrée au groupe MEMS Sensors Business au sein de la société nouvellement formée Sensor Systems Business Company de TDK Corporation. InvenSense a son siège à San Jose, en Californie, et dispose de bureaux dans le monde entier.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764