Mouser Stocking New LUMAWISE Endurance N Poke-In Dimming Receptacles from TE Connectivity
February 11, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new LUMAWISE Endurance N Poke-In dimming receptacle from TE Connectivity. The LUMAWISE Endurance N Poke-In dimming receptacles streamline streetlight manufacturing with a next-generation design that eliminates the need for flying leads and terminal blocks for roadway lighting, street and area lighting, commercial outdoor lighting, and photo control applications.
The TE Connectivity LUMAWISE Endurance N Poke-In dimming receptacles, available from Mouser, are the next generation of ANSI-type streetlight dimming receptacle, providing an electrical and mechanical interconnection between an ANSI C136-based network lighting control and luminaire, with efficiencies that improve design profitability by using optimal wire lengths and bypassing unused positions 6 and 7, with no interstitial cabling to direct wiring from the receptacle to the driver.
The LUMAWISE Endurance N Poke-In dimming receptacles are engineered for outdoor commercial and utility lighting with three power contacts (C136.10 compliant) and two or four signal contacts (C136.41 compliant), providing for DALI or 0-10V dimming and other auxiliary functionality. If rotation of the lighting control is desired, the LUMAWISE Endurance N family of receptacles offers two rotatable solutions that allow rotation up to 355 degrees.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-lumawise-endurance-n-receptacles/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Concernant TE Connectivity
2026 - TE Connectivity est un leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle, créant un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions en matière de connectivité et de capteurs, éprouvée dans les environnements les plus difficiles, permet des avancées dans les domaines du transport, des applications industrielles, de la technologie médicale, de l'énergie, de la communication de données et dans l’univers de la maison. Avec plus de 85 000 employés, dont plus de 8 000 ingénieurs, travaillant aux côtés de clients dans près de 140 pays, TE veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS*. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.te.com.*Chaque Connexion Compte
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.