Mouser Stocking New TE Connectivity / AMP's MCON 1.2 NextGen Sealed Locking Lance Connectors for Robust Automotive Applications
May 6, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now shipping the MCON 1.2 NextGen sealed locking lance connectors from TE Connectivity / AMP Connectors. The MCON 1.2 NextGen connectors offer a sustainable, ultra-robust, and fully compatible alternative to the MCON standard and the Gen2 series. The MCON 1.2 NextGen connectors are designed for harsh automotive environments and are used in applications such as powertrains, safety and security systems, driver information systems, and body and chassis systems.
The TE Connectivity/AMP MCON 1.2 NextGen sealed locking lance connectors, now available from Mouser, also reduce carbon dioxide (CO2) emissions by up to 40% without sacrificing functionality. When using an optional biomass-balanced solution, the MCON 1.2 NextGen series further reduces the carbon footprint. The MCON 1.2 sealed locking lance connectors offer enhanced vibration performance (SG4) and an improved connector position assurance (CPA) design to ensure robust and secure connections in automotive applications.
The connectors also feature an integrated secondary lock latch with a large contact area for automatic locking. A 2-lip seal provides a tighter, more secure fit on the housing, and dress covers provide additional protection. The MCON 1.2 NextGen series is a highly versatile solution that uses the same interface across multiple applications in the vehicle and is fully compatible with standard MCON and the Gen2 Series. The MCON 1.2 NextGen connectors are available in two or three positions with a 1.2mm (0.047") mating tab width and a 4mm (0.157") centerline (pitch). The connectors are 48V-ready and ready for automation.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-mcon-receptacle-housings/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Concernant TE Connectivity
2026 - TE Connectivity est un leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle, créant un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions en matière de connectivité et de capteurs, éprouvée dans les environnements les plus difficiles, permet des avancées dans les domaines du transport, des applications industrielles, de la technologie médicale, de l'énergie, de la communication de données et dans l’univers de la maison. Avec plus de 85 000 employés, dont plus de 8 000 ingénieurs, travaillant aux côtés de clients dans près de 140 pays, TE veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS*. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.te.com.*Chaque Connexion Compte
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.