Now at Mouser: HARTING’s Standard-Setting T1 Industrial Single Pair Ethernet Products

Annonce de nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Now at Mouser: HARTING’s Standard-Setting T1 Industrial Single Pair Ethernet Products

August 20, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking T1 Industrial single pair Ethernet (SPE) products from HARTING. Selected by the International Electrotechnical Commission (IEC) as the standardized SPE mating face (IEC 63171-6), HARTING's innovative T1 Industrial products enable transmission of data via Ethernet using just two wires, and also offer simultaneous power supply for terminals using Power over Data Line (PoDL).

HARTING T1 Industrial SPE products, available from Mouser Electronics, allow barrier-free connection of sensors, equipment, and actuator technology into the field level using end-to-end IP-based communications, delivering new space and power efficiencies for a range of industrial and communications applications. The products boast a robust industrial design with locking lever protection, high mating cycles, and 360-degree shielding. In addition to the IEC 63171-6 standardized mating face, these T1 Industrial products also meet cabling standards according to ISO/IEC 11801 and TIA 42.

The new devices support the construction of future-proof SPE communication networks, while also offering remote power supply for all PoDL classes. T1 Industrial SPE products simplify parameter setting, initialization, and programming of communication networks, while simultaneously improving the efficiency of equipment set-up, operation, and maintenance.

To learn more about the T1 Industrial SPE Products, visit https://www.mouser.com/new/harting/harting-t1-industrial/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de HARTING

2026 - Les connecteurs HARTING font figure de référence pour les environnements industriels et les applications critiques. Spécialiste historique de la connectivité, HARTING associe la qualité et le service client d'une entreprise familiale à une présence mondiale, avec des sites de production régionaux et des équipes locales dotées d'une solide expertise technique. Avec des solutions de connexion fiables et robustes adaptées aux environnements exigeants, HARTING aide les industriels à améliorer l'efficacité et la durabilité de leurs installations tout en accompagnant les évolutions technologiques futures.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764