Now at Mouser: TE Connectivity’s HTU31 High-Accuracy Humidity & Temperature Sensors for Harsh Environments
September 30, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now offering the new HTU31 relative humidity sensors from TE Connectivity (TE), a world leader in connectivity and sensors. One of the smallest and most accurate humidity sensors on the market, the compact, high-accuracy sensors deliver reliable performance in harsh environments, including in industrial, automotive, and medical applications.
TE's HTU31 devices — now shipping from Mouser in a digital version, with an analog version coming soon — are surface mount relative humidity sensors with a temperature output. The sensors offer fast response times, precision measurement, and low hysteresis, even when exposed to extreme temperature and humidity environments. The sensors have an operating temperature range of minus 40 degrees to 125 degrees Celsius with a typical accuracy of ±0.2 degrees. Measuring relative humidity from 0 to 100 percent, the sensors offer resolution to 0.01 and an accuracy of ±2 percent.
The HTU31 sensors feature an operating voltage range of 3.3 V to 5.5 V, and maintain an active current consumption of just 450 µA, with sleep modes down to 0.05 µA. The sensors are qualified according to AEC Q100 Grade 1 standards and are housed in a compact, 6-pin DFN package measuring 2.5 mm × 2.5 mm × 0.9 mm. In addition to harsh environment performance, the sensors are also suitable for applications such as HVAC, home appliances, respiratory devices, and environmental monitoring solutions.
To learn more about the HTU31 Relative Humidity Sensors from TE Connectivity, visit https://www.mouser.com/new/measurement-specialties/te-htu31-relative-humidity-sensors/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Concernant TE Connectivity
2026 - TE Connectivity est un leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle, créant un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions en matière de connectivité et de capteurs, éprouvée dans les environnements les plus difficiles, permet des avancées dans les domaines du transport, des applications industrielles, de la technologie médicale, de l'énergie, de la communication de données et dans l’univers de la maison. Avec plus de 85 000 employés, dont plus de 8 000 ingénieurs, travaillant aux côtés de clients dans près de 140 pays, TE veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS*. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.te.com.*Chaque Connexion Compte
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.