TE Connectivity E-Motor Temperature Sensors, Now at Mouser Electronics, Provide Protection in Automotive and Industrial Applications

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


Learn more about the E-Motor Temperature Sensors
Learn more about the E-Motor Temperature Sensors

October 29, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the E-Motor Temperature Sensors from TE Connectivity.

TE Connectivity's (TE) E-Motor Temperature Sensors are designed with a rectangular or cylindrical sensor body and a smaller size for industrial, motor stator, and other temperature monitoring systems. The lineup includes two options: a PT type with the PT sensing element sealed and protected by fluoroplastics material, and an NTC design that combines a high precision and high sensitivity NTC thermistor sealed and protected by fluoroplastics material. Both sensors fulfill reliability requirements, such as temperature cycling, temperature/humidity cycling, high and low temperature storage, and automatic transmission fluid (ATF) oil-proof testing.

The TE E-Motor Temperature Sensors feature ≥100MΩ insulation resistance, 3000VAC dielectric strength, and a temperature range of -40°C to +200°C.

The TE E-Motor Sensors provide critical feedback to ensure the system is functioning correctly and to protect it in the event of abnormal conditions. The sensors are suitable for electric vehicles, battery energy storage systems (BESS), electrical control cabinets (ECC), or anywhere rugged, accurate temperature monitoring is needed.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-e-motor-temperature-sensors/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764