Toshiba's TMPM471F10FG 32-Bit Microcontroller, Now at Mouser Electronics, Enables Motor Control for Industrial and Consumer Applications

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


April 7, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the TMPM471F10FG 32-bit microcontroller from Toshiba.

The Toshiba TMPM471F10FG microcontroller (MCU) is based on the Arm® Cortex®-M4 processor with floating-point unit (FPU). This microcontroller operates from a 1MHz to 160MHz frequency range and a 4.5V to 5.5V voltage range. The TMPM471F10FG MCU supports firmware rotation using the memory swap function. This microcontroller features a 1MB maximum flash memory capacity and maintains up to 100,000 program/erase cycles, supporting device functionality enhancements. The TMPM471F10FG microcontroller features a 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC), I2C interface version A (EI2C), and asynchronous serial interface (UART).

This TMPM471F10FG microcontroller is well-suited for applications such as motor equipment, power conditioners, robots, washing machines, and refrigerators.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/toshiba-semiconductors/toshiba-tmpm471f10fg-microcontroller/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Kevin Hess, Mouser
Vice-président senior du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les demandes émanant de la presse, veuillez contacter :
Kelly DeGarmo, Mouser
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764