New at Mouser: u-blox MAYA-W3 Wi-Fi 6/6E Bluetooth 5.4 Modules for Industrial, Smart Buildings, and Medical Applications
February 18, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MAYA-W3 Wi-Fi® 6/6E Bluetooth® 5.4 modules from u-blox.
The MAYA-W3 series is a host-based module designed, built, and tested to meet the high reliability and quality requirements of various industrial applications. MAYA-W3 modules provide SISO Wi-Fi 6/6E operation with 20 MHz channel width, improved network availability in dense Wi-Fi environments, and MU-MIMO support. The modules can act as an access point, a station, a P2P connection, or a combination of these. MAYA-W3 supports Bluetooth Low Energy 5.4, including using isochronous channels for LE Audio.
The MAYA-W3 modules are available in several variants, offering Wi-Fi 6, Wi-Fi 6/6E, tri-band, dual-band, and single-band configurations. They can be combined with various antennas, such as antenna pin(s) or U.FL connectors, and come equipped with an LTE filter to coexist with other technologies. The choice of variant depends on the desired performance.
The MAYA-W3 evaluation kits, also available from Mouser, serve as a reference design for the MAYA-W3 series multi-radio modules, enabling faster hardware development and shorter time-to-market.
The MAYA-W3 series is ideal for demanding applications, including healthcare, industrial automation and monitoring, asset tracking and management, smart home applications, and EV charging infrastructures.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/u-blox/u-blox-maya-w3-modules/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.