Now at Mouser: Qorvo QPQ1298 High-Performance BAW Filter for Sub Band 41 5G Network Infrastructure
May 19, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the QPQ1298 bulk acoustic wave (BAW) filter from Qorvo®. The QPQ1298 is a high-performance BAW 5G filter designed for sub-Band n41 uplink and downlink in base station infrastructure, small cell, and repeater applications.
The Qorvo QPQ1298, available from Mouser Electronics, features low insertion loss and high attenuation, vital for coexistence of 5G cellular bands and Wi-Fi operation in high-data-capacity rural, suburban, and dense urban areas. The QPQ1298 offers single-input and single-output operation in the 160 MHz bandwidth, with frequency ranges from 2515 MHz to 2675 MHz, to address n41 design challenges with bandwidth and Wi-Fi rejection, with no external matching required. Its three-pin 2.00 mm × 1.60 mm × 0.73 mm SMT package also provides engineers with a small-form-factor solution to simplify assembly.
Also available from Mouser is the QPQ1298EVB evaluation board, which features a pre-mounted QPQ1298 filter along with two 50Ω SMA connectors for RF in and RF out. The evaluation board provides an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.
To learn more about the QPQ1298, visit https://www.mouser.com/new/qorvo/qorvo-qpq1298-baw-filter/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.