Now at Mouser: Infineon Technologies' CYW9RPIWIFIBT-EVK Wi-Fi 6/6E and Bluetooth Kit for Evaluating Advanced Wireless Applications

Pour publication immédiate

Retrouvez-nous sur


January 20, 2025Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CYW9RPIWIFIBT-EVK Wi-Fi® 6/6E and Bluetooth® kit from Infineon Technologies. The CYW9RPIWIFIBT-EVK evaluation kit, powered by a Raspberry Pi Compute Module 4 Lite (CM4), is a versatile development tool for advanced wireless applications. With the CYW9RPIWIFIBT-EVK kit, developers can evaluate, prototype, and develop a variety of Wi-Fi and Bluetooth applications.

The Infineon Technologies CYW9RPIWIFIBT-EVK kit, now available at Mouser, features Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3, a pre-loaded Linux image, and a dipole antenna. The evaluation kit supports peripheral component interconnect express (PCIe) and secure digital input output (SDIO) interfaces for Wi-Fi and HCI UART for Bluetooth, allowing users to interface different chipsets to the host via an M.2 E-Key connector. The Raspberry Pi CM4 host sits on the baseboard along with an HDMI port, four USB Type-A connectors, a 1G Ethernet port, and an audio out jack for user accessibility.

The CYW9RPIWIFIBT-EVK kit supports power measurement and audio playback, featuring an Embedded Artists M.2 board with a Murata 2EA module based on the AIROC CYW55573 SoC, which is available to order from Mouser. The installed CYW55573 M.2 card can be replaced with any other Infineon M.2 card to evaluate different modules. A UART terminal provides remote access.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/infineon/infineon-cyw9rpiwifibt-evk-kit/.

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

À propos de Infineon Technologies

2026 - Infineon Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur mondial de premier plan d’une large gamme de semiconducteurs utilisés dans diverses applications microélectroniques. Le portefeuille de produits Infineon se compose de produits logiques, notamment de circuits intégrés numériques, à signaux mixtes et analogiques, ainsi que de produits semi-conducteurs discrets.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764