贸泽电子宣布与Sigfox签订全球分销协议
即日起开售Sigfox物联网产品
2018年12月12日 - 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser
Electronics) 宣布与全球知名的物联网 (IoT) 服务提供商Sigfox签订了全球分销协议。即日起贸泽将提供Sigfox的Sens'it Discovery 解决方案和SDR加密狗。
Sens'it Discovery是可定制的物联网解决方案,结合了Sens'it 3设备与sensit.io应用以及Sigfox连接。该器件整合了六个不同的传感器(温度计、湿度计、照度计、加速度计、磁强计、磁簧开关)和一个多功能中央按钮,根据消息的使用情况和频率,其电池寿命可长达一年。该器件可在Sigfox网络覆盖的53个国家和地区使用,可配置为使用不同的Sigfox无线电配置 (RC) RC1、RC2、RC3或RC4,在多个区域内通信。 Sens'it提供专用的软件开发套件 (SDK),可帮助开发人员创建自己的固件、改写Sens'it行为模式,并将其用于自己的使用案例。对于任何想要开启物联网之旅的用户来说,Sens'it都是强大的多功能器件。
Sigfox SDR电子狗是功能强大的可配置无线电收发器,可模拟SigFox网络。此款USB设备适用于所有Sigfox无线电配置,让设备和解决方案制造商可以在没有任何网络覆盖的情况下轻松加快开发和测试速度。工程师可以将SDR电子狗与SigFox设备测试套件配合使用。此套件是一个全面的设备开发软件套件,其中包含Sigfox网络仿真器(用于测试设备与应用之间的端到端和双向数据传输服务)和无线电信号分析仪(用于测试无线电是否符合Sigfox验证的证书要求)。
欲了解详情,敬请访问www.mouser.com/sigfox。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的授权电子元器件分销商,专门致力于以高效的方式,向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过750家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的23个客户支持中心为客户提供贴心的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部的 7万平方米智能化仓库向全球220多个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Sigfox
Sigfox是全球领先的物联网服务提供商,它的全球网络连接了数十亿设备到互联网,同时尽可能减少能源消耗。Sigfox独特的设备到云通信方法解决了物联网全球部署的三个最大障碍:成本、能耗和全球可扩展性。
目前该网络覆盖了53个国家,到2018将达到60个国家。Sigfox连接了数百万台设备,并且拥有一个快速增长的合作伙伴生态系统,让众多公司能够将其商业模式转向更多的数字服务。Sigfox公司成立于2010年,由Ludovic Le Moan和Christophe Fourtet创建,总部设在法国"物联网谷"图卢兹附近的Labège。SigFox在巴黎、马德里、慕尼黑、波士顿、旧金山、迪拜、新加坡、圣保罗和东京也设有办事处。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚洲区高级广告暨公关经理
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com