France - Drapeau France

Incoterms :DDP
Tous les prix incluent les taxes et les droits de douane pour les modes d'expédition sélectionnés.

Confirmez votre choix de devise:

Euros
Livraison gratuite pour la plupart des commandes supérieures à 50 € (EUR)

Dollars US
Livraison gratuite pour la plupart des commandes supérieures à $60 (USD)

Bench Talk pour les ingénieurs concepteurs

Mouser Blog | France

rss

Le blog officiel de Mouser Electronics


Conception d'applications de suivi des marchandises avec des capteurs précertifiés Johannes Winkelmann

Source : Jan Zabolotnoi – stock.adobe.com

Lors du transport de marchandises périssables comme les denrées alimentaires ou les produits pharmaceutiques, il est essentiel que les conditions de transport demeurent constantes afin de garantir la livraison de produits en bon état. Dans le cas des produits pharmaceutiques, tout écart par rapport à la plage de températures indiquée peut rendre le produit inutilisable. De même, pour ce qui est des denrées alimentaires, des conditions de transport inappropriées peuvent provoquer une maturation excessive ou les abîmer, et donc générer du gaspillage alimentaire. Dans un cas comme dans l’autre, les marchandises transportées perdent toute valeur si les conditions de transport ne sont pas correctement surveillées, notamment à l’aide d’applications de suivi des marchandises.

Ces applications utilisent des capteurs ultrafiables, généralement développés pour répondre aux normes définies par des organismes tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale de normalisation (ISO)ou encore leNational Institute of Standards and Technology (NIST). Dans cet article de blog, nous allons voir comment gagner un temps considérable dans le processus de certification de ces capteurs en optant pour des capteurs précertifiés.

Repenser le processus de certification des capteurs pour la conception de produits

Outre l’obligation d’utiliser des composants répondant aux exigences en matière de précision et d’étalonnage, les appareils utilisés pour le suivi des marchandises doivent également faire l’objet d’une certification. Les plus importantes d’entre elles étant la certification de traçabilité du NIST et la norme ISO 17025.

Pendant longtemps, la procédure de certification faisait partie intégrante du processus de fabrication de l’appareil. Cela s’explique par le fait que la certification ISO 17025 ne peut être délivrée que par un organisme agréé. Par conséquent, sitôt qu’ils avaient quitté la chaîne de production, les appareils concernés étaient expédiés au laboratoire de cet organisme tiers afin d’y être testés. Cela constituait donc une étape supplémentaire, coûteuse et chronophage, dans le processus de fabrication global.

Heureusement, une nouvelle approche permet désormais de simplifier la procédure de certification. En effet, grâce aux composants pour capteurs précertifiés, les concepteurs peuvent se dispenser de l’étape de certification par une tierce partie après assemblage du produit. Ce dernier peut ainsi être expédié dès la sortie de la chaîne de production directement au consommateur final. Ces composants permettent aux concepteurs de garantir la précision des appareils expédiés tout en réduisant le délai de commercialisation.

C’est pourquoi le fabricant de capteurs Sensirion propose des produits ayant déjà été soumis à la certification ISO 17025. Cela permet une surveillance de bout en bout, une fabrication simplifiée et une recertification efficace. En intégrant un capteur certifié comme le capteur SHT43 de Sensirion à leurs designs, les concepteurs sont en mesure de respecter les exigences de traçabilité NIST et de conformité ISO 17025 sans nécessiter d’étape supplémentaire dans le processus de fabrication (voir figure 1).

 

Figure 1: le capteur certifié SHT43 de Sensirion permet de commercialiser un produit plus rapidement en supprimant l’étape de certification d'une tierce partie après assemblage (Source : Sensirion)

Caractéristiques techniques du capteur

Le Sensirion SHT43 est un capteur d’humidité et de température numérique dernier cri. Doté d’une interface I²C, il mesure l’humidité relative avec une marge de précision de 1,8 % et de 0,48 °C pour la température. Ses dimensions réduites (1,5 mm × 1,5 mm × 0,5 mm), sa large plage de tension d’alimentation (de 1,08 V à 3,6 V) et sa faible consommation d’énergie sont autant d’atouts qui font du SHT43 un choix approprié pour équiper les plateformes de suivi des marchandises et les applications d’enregistrement de données. Des pilotes de référence sont disponibles pour les configurations de développement basées sur Arduino ou Raspberry Pi, ainsi que des pilotes pour les plateformes de microcontrôleurs les plus courantes.

Accès aux certificats via le cloud

Pour accéder aux certificats, Sensirion propose le service cloud Libellus. Outre une interface web qui permet d’accéder manuellement aux certificats, ce service propose aussi une API. Cette API peut être utilisée pendant le processus de production pour vérifier la certification d’un capteur donné intégré à un produit, mais elle est aussi utile au client final qui souhaite disposer des certificats associés à son appareil (voirfigure 2). Le service cloud offre la possibilité de télécharger directement des documents au format PDF, mais aussi d’accéder aux données brutes d’étalonnage au format JSON. Les fabricants d’appareils peuvent ainsi générer des documents de certification mentionnant toutes les informations requises, et ce, dans un format numérique avec leur propre en-tête, de façon à conserver une identité de marque cohérente.

 

Figure 2: ce schéma illustre la façont dont les développeurs peuvent utiliser le service cloud Libellus de Sensirion pendant le processus de production pour vérifier la certification d’un capteur donné intégré à un de leurs produits et fournir des certificats au client final (Source : Sensirion)

Accès aux certificats via l’API

Les certificats sont associés aux capteurs par leur numéro de série, qui peut être lu sur le capteur depuis l’interface I²C. Ce numéro de série permet de télécharger les données d’étalonnage sous la forme d’un document PDF ou d’un jeu de données brutes au format JSON. L’API web est documentée de façon détaillée dans le guide de l’API fourni par Sensirion.

A titre d’exemple, voici la commande cURL permettant de télécharger un certificat sous la forme d’un fichier PDF pour un capteur SHT43 dont le numéro de série est 123456 :

curl --location --request GET \

’https://libellus.sensirion.com/api/SHT43/sensors/123456/certificate?format=application/pdf’ \

--header ’Authorization: Token a2b3c4d5token7m8n9o’

Avec, dans notre exemple, les éléments suivants :

  • « SHT43 » pour le nom du produit utilisé.
  • « 123456 » pour le numéro de série lu à l’aide de l’interface I²C.
  • Le jeton d’en-tête « Authorization » sert à vérifier l’accès de l’utilisateur. Il lui est transmis au moment de la création de son compte. En cas de perte, son jeton peut être réinitialisé dans son profil utilisateur sur l’interface web Libellus.
    • Notez que la réinitialisation d’un jeton a pour effet d’invalider les anciennes versions. Tous les scripts et processus qui obtiennent directement leurs données depuis Libellus devront donc être mis à jour avec le nouveau jeton.

Si le développeur préfère accéder aux données d’étalonnage brutes, une variable distincte (« calibration_info ») permet d’obtenir ces données au format JSON pour un post-traitement plus simple.

Pour en savoir plus…

Découvrez toutes la gamme de produits SHT43 pour voir comment ces capteurs précertifiés permettent de rationaliser votre conception et tout le processus de fabrication.

Pour en savoir plus sur le processus de certification, les différences entre traçabilité NIST et norme ISO 17025 et des sujets tels que la recertification ou l’estimation de la dérive, consultez le guide détaillé de Sensirion sur les applications certifiées de suivi intelligent.



« Retour


Johannes Winkelmann

Johannes Winkelmann dirige l’Expérience développeur chez Sensirion. Il supervise les initiatives visant à aider les ingénieurs à évaluer, prototyper et concevoir des solutions équipées de capteurs. Fort d’une formation en génie logiciel et d’une décennie d’expérience dans le développement de logiciels pour systèmes embarqués, wearables et appareils mobiles, il a consacré ces dix dernières années au domaine des relations avec les développeurs et, dans une moindre mesure, à la question de l’établissement de relations avec les partenaires au sein d’un écosystème.


Tous les auteurs

Voir plus Voir plus
Afficher les articles par date