France - Drapeau France

Incoterms :DDP
Tous les prix incluent les taxes et les droits de douane pour les modes d'expédition sélectionnés.

Confirmez votre choix de devise:

Euros
Livraison gratuite pour la plupart des commandes dépassant 75 € (EUR).

Dollars US
Livraison gratuite pour la plupart des commandes dépassant $90 (USD).

Bench Talk pour les ingénieurs concepteurs

Mouser Blog | France

rss

Le blog officiel de Mouser Electronics


L’UNO Q ouvre une nouvelle ère pour Arduino Matt Campbell

Crédit photo : Arduino.

 

La carte UNO Q ne se limite pas à incarner la nouvelle génération de la plateforme flexible UNO : elle inaugure un véritable paradigme de développement. En associant un microprocesseur (MPU) Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210 à un microcontrôleur (MCU) STM32U585 temps réel, l’Arduino UNO Q « double cerveau » offre aux utilisateurs un accès à une puissante capacité de calcul compatible Debian Linux®, ainsi qu’à des réponses en temps réel. Cette combinaison de capacités de traitement, associée à une suite robuste d’outils de développement, établit le lien entre mondes numérique et physique.

Désormais disponible à la commande chez Mouser Electronics, l’UNO Q conjugue l’engagement d’Arduino à démocratiser la technologie et l’expertise de Qualcomm en matière de microprocesseurs pour offrir une plateforme de développement tout-en-un capable de donner vie à vos idées en un clin d’œil.

Partenariat entre Qualcomm et Arduino

Fruit de cette alliance prometteuse associant l’expertise de Qualcomm en IA en périphérie de réseau (edge) et l’architecture intuitive d’Arduino, l’UNO Q intègre des avancées technologiques qui en font une plateforme de développement tout-en-un, à la fois puissante et simple d’accès. Mouser est ravie de voir ce partenariat apporter de nouveaux outils à notre communauté d’ingénieurs concepteurs, d’étudiants et de makers de tous niveaux.

UNO Q : de la première LED à l’IA

Que vous ayez besoin d’un ordinateur tout-en-un ou d’un contrôle en temps réel précis, l’architecture double cerveau de l’UNO Q apporte une puissance de traitement et une flexibilité sans précédent à la plateforme UNO. Le MPU Qualcomm Dragonwing QRB2210 comprend un environnement Linux complet, ce qui permet à l’UNO Q de servir de plateforme de développement autonome pour des sketchs Arduino ou de la programmation Python®. Le MCU STM32U585 complète les capacités de l’UNO Q avec le traitement d’opérations en temps réel et ouvre ainsi une voie pratique pour des applications telles que la reconnaissance d’objets, la commande vocale et la détection de mouvement.

L’Arduino App Lab : un levier pour les développeurs

Le nouvel Arduino App Lab est une sorte de hub central qui permet aux développeurs de trouver des exemples de projets, des tutoriels et des modèles IA pour donner de l’élan à leurs propres conceptions (voir figure 1). Les utilisateurs peuvent combiner de façon fluide sketchs Arduino, scripts Python et modèles d'IA conteneurisés dans une interface unique. L’Arduino App Lab simplifie le développement pour les nouveaux utilisateurs et offre aux développeurs expérimentés des outils avancés pour accroître leur potentiel.

Figure 1 : exemples de projets dans l’Arduino App Lab (Source : Arduino)

L’IA en un clin d’œil

Grâce aux ressources de développement et de calcul de l’UNO Q, le déploiement d’applications IA n’a jamais été aussi facile. Le MPU prend en charge les entrées audio pour la reconnaissance sonore, les entrées visuelles pour la classification d’images et les entrées de capteurs pour permettre à votre conception d’interagir avec le monde physique. Avec l’Arduino App Lab comme trait d’union entre calcul en temps réel, Linux, Python et IA, l’UNO Q simplifie le développement de puissantes applications d’intelligence artificielle.

Principales caractéristiques techniques

  • Microprocesseur Qualcomm Dragonwing QRB2210
  • Microcontrôleur STM32U585 temps réel et basse consommation
  • 2 Go ou 4 Go de RAM LPDDR4 (Low-Power Double Data Rate 4)
  • eMMC (Embedded MultiMediaCard) de 16 Go ou 32 Go intégrée selon la variante (pas de carte SD requise)
  • Wi-Fi® double bande (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth® 5.1
  • Alimentation de périphériques avancés : vision, audio, affichage, connecteurs haute vitesse
  • Connecteurs UNO classiques pour monter des shields (cartes d’extension) et ajouter des fonctionnalités
  • Matrice LED 8 × 13 pour la création visuelle et le retour d’information
  • Connecteur USB-C (voir figure 2) pour l’alimentation et la sortie vidéo ou pour connecter clavier, souris, microphones USB ou caméras USB via un adaptateur
  • Connecteur Qwiic pour extension facile avec nœuds Modulino sans nécessiter de soudure

Figure 2 : le connecteur USB-C de l’UNO Q permet des connexions simples et rapides avec une large gamme d’appareils (Source : Arduino)

Conclusion

En associant des ressources matérielles puissantes à une vaste bibliothèque de codage, l’Arduino UNO Q propulse le développement d’applications d’IA de nouvelle génération. Les utilisateurs peuvent exploiter les capacités matérielles enfichables offertes par les shields Arduino et les nœuds Modulino, ainsi que des segments de code modulaires et des exemples de projets disponibles dans l’Arduino App Lab. Qualcomm et Arduino ont uni leurs forces dans l’UNO Q pour créer une plateforme de développement robuste, capable de donner vie à vos idées plus rapidement que jamais. Mouser est enthousiaste à l’idée de participer à cette aventure.

Précommandez l’UNO Q chez Mouser dès aujourd’hui pour concrétiser votre prochaine idée.



« Retour


Matt Campbell est rédacteur technique chez Mouser Electronics. Une fois son diplôme d’ingénieur électricien en poche, il se rend compte qu’il préfère finalement les mots aux calculs. C’est pourquoi il a consacré sa carrière à explorer les histoires derrière les technologies de pointe. Et quand il n’est pas en exploration technologique, Matt aime assister à des concerts, se ressourcer dans la nature, collectionner des vieilleries et photographier des couchers de soleil.


Tous les auteurs

Voir plus Voir plus
Afficher les articles par date