France - Drapeau France

Incoterms :DDP
Tous les prix incluent les taxes et les droits de douane pour les modes d'expédition sélectionnés.

Confirmez votre choix de devise:

Euros
Livraison gratuite pour la plupart des commandes supérieures à 50 € (EUR)

Dollars US
Livraison gratuite pour la plupart des commandes supérieures à $60 (USD)

Bench Talk pour les ingénieurs concepteurs

Mouser Blog | France

rss

Le blog officiel de Mouser Electronics


Comment le WiFi 7 va transformer le gaming Jens Hilgendag

(Source : Pavel – stock.adobe.com)

Avec chaque année qui passe, les expériences de gaming deviennent plus riches, plus complexes, et étonnamment plus réalistes. Cependant, l’arrivée imminente du WiFi 7 va forcément créer un bond technologique qui promet non seulement de transformer le paysage du gaming en ligne, mais même de le révolutionner entièrement. Imaginez un monde de gaming où le lag et les brèves pertes de connexion sont relégués au passé, où la frontière entre le réel et le virtuel s’estompe et où l’expérience multi-joueurs peut se faire à encore plus grande échelle. Le WiFi 7 est en bonne position pour être le catalyseur de performances inégalées en termes de vitesse, de latence, de capacité et de fiabilité inégalées, ouvrant ainsi une ère de la connectivité qui repoussera très loin les limites du jeu en ligne.

Le bond incroyable vers le WiFi 7

Avant de pouvoir réellement apprécier de quelle manière le WiFi 7 va transformer le paysage du gaming, il est essentiel de comprendre les progrès réalisés dans les standards du WiFi. Le WiFi 4, c’est-à-dire le protocole N, a été le premier standard à améliorer le transfert de données à l’aide de la technologie à entrées multiples et à sorties multiples (MIMO). Puis, le WiFi 5, à savoir le protocole AC, a marqué une nouvelle avancée importante dans la technologie WiFi. Grâce à des fonctionnalités telles que des canaux de bande passante plus larges et des capacités MIMO plus avancées, le WiFi 5 a été synonyme de vitesse, de capacité et de performances plus élevées. Puis vint le WiFi 6 (ou protocole AX), qui a lui aussi signifié un bond important en termes de vitesse, de capacité et d’efficacité en introduisant notamment l’accès multiple par répartition en fréquence orthogonale (OFDMA). Cette technologie améliore la gestion des appareils multiples sur un réseau, réduit la latence, et améliore l’efficacité générale du réseau. Plus récemment, le WiFi 6E, une extension du WiFi 6, a apporté une nouvelle dimension en utilisant la bande 6 GHz, utilisable sans licence. Cette bande de fréquence supplémentaire permet d’avoir encore moins d’interférence et de congestion, ce qui se traduit par des vitesses plus élevées et une meilleure performance.

Le WiFi 6E autorise un débit de données sensiblement plus important et la prise en charge simultanée d’un nombre plus important d’appareils, ce qui le rend particulièrement attractif pour les applications qui exigent beaucoup de bande passante, par exemple les applications de réalité virtuelle, le streaming 4K et le gaming en ligne. Malgré cet énorme gain de performances, ce n’est encore qu’un modeste début par rapport à ce que l’avenir nous réserve. En effet, tel qu’il se profile, le nouveau standard WiFi 7 pourra connecter un appareil sur les trois bandes (2,4 GHz, 5 GHz, et 6 GHz) simultanément afin d’exploiter l’intégralité des bandes de fréquences disponibles et d’offrir des vitesses de transfert inédites avec une efficacité maximale. Ce nouveau standard offrira des vitesses 4,8 fois plus élevées que le WiFi 6 et 13 fois plus élevées que le WiFi 5, ce qui dépasse largement la vitesse, la latence, et la fiabilité de tous les standards précédents. Ce bond technologique est tout simplement incroyable et permet d’envisager plus de scénarios de gaming que jamais.

Les avantages du WiFi 7 pour le gaming

Comme nous l’évoquions plus haut, le WiFi 7 dépassera ses prédécesseurs avec des améliorations considérables en termes de vitesse, de latence, et de fiabilité. Fonctionnant sur une largeur de canal étendue allant jusqu’à 320 MHz sur la bande 6 GHz, ce standard augmente considérablement la bande passante. On parle ici d’une vitesse quatre fois supérieure à ce qu’offre le WiFi 6E, et donc la possibilité de télécharger 256 Go en 25 secondes. Cela signifie aussi des débits de données encore plus rapides et une réduction de la congestion, ce qui permettra des transmissions simultanées à des vitesses optimales. L’arrivée du WiFi 7 devrait aussi mettre un terme aux problèmes de mémoire tampon. Une nouvelle que l’industrie du jeu vidéo accueille bien sûr avec enthousiasme.

Le protocole MIMO multi-utilisateurs (MU-MIMO) permet à un appareil réseau de gérer plusieurs utilisateurs avec plusieurs entrées et sorties simultanément. Le WiFi 7 doublera cette capacité multi-utilisateurs, qui passera par conséquent de 8 à 16 utilisateurs. Avec des technologies avancées telles que MU-MIMO et OFDMA, le WiFi 7 affiche une meilleure capacité de gestion simultanée d’appareils multiples de façon à assurer des connexions fluides, y compris dans des environnements habituellement vite congestionnés comme celui du gaming en ligne.

Les taux de transmission plus élevés et l’efficacité de la transmission sont d’autres éléments positifs du WiFi 7. Cela se traduit par une meilleure connectivité pour les tâches de gaming qui dépendent largement de la latence. Même avec des télévisions connectées dont la résolution peut s’élever jusqu’à 8K, le WiFi 7 garantit une connexion fluide aux plateformes de streaming. Sur le plan du graphisme, une telle fluidité assure la possibilité de jouer en totale immersion, sans qu’aucun problème de décalage en vienne perturber l’expérience du joueur qui verra chacune de ses actions représentée en temps réel. De plus, le WiFi 7 permettra l’utilisation de plusieurs unités de ressource tout en pénétrant pour éviter la congestion. Les interférences s’en voient ainsi réduites à zéro : un rêve dans l’univers du gaming. Grâce à l’ensemble de mises à jour du standard WiFi 7, il sera possible d’atteindre une vitesse de transfert de plus de 40 Go/s dans des conditions idéales. Rappelons que le standard WiFi 6E actuel ne peut atteindre qu’une vitesse théorique de 9,6 Go/s, et ce, à condition de combiner toutes les bandes de fréquence. Le WiFi 7 constitue donc un très important bond technologique. En outre, l’opération multilien du WiFi 7 permettra aux appareils d’utiliser différents canaux simultanément pour envoyer et recevoir des informations, ce qui réduira la latence et la congestion et, en retour, offre une meilleure fiabilité avec des latences ultra-basses. Ensemble, toutes ces améliorations permettent d’envisager plus de scénarios de gaming que jamais.

Nouvelles expériences de gaming favorisées par le WiFi 7

Avec le WiFi 7, les joueurs expérimenteront beaucoup moins de problèmes d’interférences, de congestion et de mise en mémoire tampon dans les jeux en ligne. Il permettra une expérience véritablement immersive. Ce nouveau standard offrira également une expérience graphique phénoménale. L’industrie sera en mesure de mettre à niveau l’expérience visuelle et de fournir une haute définition complète ainsi que des composants graphiques de haut niveau. Toutefois, l’amélioration la plus remarquable qu’apporte le WiFi 7 au gaming sera la réduction de la latence. En effet, une latence ultra-faible permet de traduire les commandes du monde réel en actions dans le mode virtuel avec une précision sans précédent. En outre, le WiFi 7 ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie du jeu, par exemple, le multimode et les événements multi-joueurs en temps réel dans un même espace. Les joueurs ne seront plus attachés à leurs consoles à la maison. Les parties pourront se jouer avec des joueurs multiples qui utilisent le même réseau WiFi sans que cela les ralentisse mutuellement.

L’autre grand développement à venir est le métavers, qui permettra un environnement immersif de gaming, de fiction et d’avatars. Le WiFi 7 rendra les expériences immersives plus attirantes en réduisant la latence dans des sessions de RV en ligne graphiquement intenses. Mais le WiFi 7 ne s’oriente pas uniquement vers le gaming. C’est toute l’industrie du divertissement qu’il promet de bouleverser. Grâce au streaming multicanal simultané, les utilisateurs profiteront d’une expérience fluide dans des parties virtuelles. Les participants pourront se rencontrer ou jouer ensemble dans un même espace de réalité virtuelle, mais aussi partager, ajouter et acheter tout ce qui leur plaît, en temps réel, et sans interrompre leur partie. Cette expérience interactive, plus harmonieuse, sera l’émergence de la convergence du gaming et du divertissement et permettra à l’industrie du gaming de s’étendre pour toucher un public beaucoup plus large.

La technologie du WiFi 7 propulsera le gaming

Les développements dans le domaine du WiFi 7 seront menés par les principales sociétés de jeux. Nombre de ces sociétés se sont déjà tournées vers la technologie WiFi 7 et sont à la pointe des futurs développements. Des produits tels que les antennes KYOCERA AVX 2,4 GHz/5 GHz et WiFi® 6 GHz seront également essentiels pour propulser la technologie compatible avec le WiFi 7. Ces antennes de KYOCERA AVX, dont la gamme d’antennes WX et les séries X9003019, se distinguent par des diagrammes de rayonnement ajustables, ce qui optimise la force du signal à travers les orientations et réduit la latence pour la génération suivante d’applications de gaming et de réalité virtuelle. Les acteurs majeurs ont déjà commencé à bâtir les systèmes, routeurs et points d’accès qui permettront aux gamers de profiter des avantages du WiFi 7 dans leur expérience de jeu. Naturellement, le développement des produits compatibles avec le WiFi 7 est encore très limité, car les spécifications ne sont pas encore clairement établies. La vitesse et la capacité des routeurs WiFi 7 fonctionnant dans des conditions réelles doivent encore être définies.

Conclusion

Le WiFi 7 permet à la réalité virtuelle et à l’espace du métavers de tirer le meilleur parti d’une bande passante optimisée pour diffuser des environnements immersifs. Les problèmes de décalage (lag) ne viendront plus entacher les événements multi-joueurs en temps réel et plusieurs utilisateurs sur le même réseau pourront jouer et diffuser simultanément en direct sans contraintes liées à la bande passante. Les grands fichiers d’installation et de mise à jour seront téléchargés en un rien de temps. Les jeux en streaming seront exécutés avec la même fluidité que les versions stockées localement. En fin de compte, l’industrie du gaming pourra enfin combler l’écart de performance qui séparait le jeu en ligne du jeu hors ligne, de sorte que les utilisateurs pourront profiter d’expériences de streaming ou de jeu en multi-joueurs graphiquement intenses et sans lag.

Cette mise à niveau matérielle imminente est pour l’industrie l’occasion rêvée d’apporter dans les foyers une nouvelle expérience de réalité virtuelle. En intégrant les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les smartphones, les télévisions connectées et l’Internet des choses (IoT), la technologie WiFi 7 pourra offrir une expérience immersive à un très large public plutôt que de s’adresser à un marché de niche. Naturellement, tout cela nécessite du temps. Tout d’abord, les routeurs mentionnés seront des produits high-tech et coûteux. Mais leurs prix baisseront progressivement au cours de l’année de lancement, voire des deux années suivantes, lorsqu’une plus large gamme de produits compatibles avec le WiFi 7 inonderont le marché.

Si l’on regarde encore plus loin vers l’avenir, le WiFi 8 est déjà en cours de développement. Le WiFi 8 est plus axé sur des choses telles que l’IoT et l’intelligence artificielle ainsi que sur la combinaison du WiFi 7 avec la 5G en vue d’ouvrir de nouvelles possibilités comme des systèmes de conduite autonome sûrs, ce qui constitue un autre niveau de connectivité pour l’industrie de la Tech. Bien que ces nouvelles évolutions ne concernent pas directement le milieu du gaming, qui sait où les prochains standards pourront nous mener ? Dès lors que l’on peut offrir l’expérience virtuelle et réelle en temps réel dans un endroit, les possibilités sont infinies.



« Retour


Jens Hilgendag

Jens Hilgendag est un cadre supérieur jeune d’esprit et dynamique avec une expérience de plus de 20 ans dans le secteur informatique et des télécommunications. Il a conduit des campagnes de vente et marketing sur des marchés très compétitifs. Il travaille actuellement comme cadre supérieur AIoT GTM pour Xiaomi. Il a travaillé pour des entreprises telles que HTC, Huawei, Tp-Link et des agences de marketing 360°. Il a été l’un des créateurs du tournoi virtuel 11 vs 11 PS de la coupe du monde de football des moins de 21 ans qui s’est tenu en Colombie et d’autres événements de gaming dans la région. Il possède une vaste expérience internationale et dans le networking en Amérique latine et sur les marchés européens.


Tous les auteurs

Voir plus Voir plus
Afficher les articles par date